Aunque la medición de la presión relativa es suficiente para la mayoría de las aplicaciones industriales, a veces es necesario utilizar un instrumento que muestre la presión absoluta, ya que esta lectura no fluctúa con la altitud o las condiciones atmosféricas. …
Presión absoluta
¿Qué es la presión manométrica?
Serena Doria | Know-HowPreguntas frecuentes (FAQs) relativas a la presión absoluta, la presión atmosférica, la presión manométrica y la presión diferencial. La presión se define como la magnitud física de la fuerza ejercida por un cuerpo sobre un área definida o unidad de …
Nuevas normas para manómetros de presión alta, presión absoluta y presión diferencial
José Antonio Sáez | InstrumentaciónEl Instituto Alemán de Normalización (DIN en sus siglas en alemán) ha formulado nuevos estándares vinculantes para manómetros de alta presión, de presión absoluta y de presión diferencial; DNI 1600,1 DIN 16002 y DIN 16003. ¿Qué supone esta importante …
Manómetros para medir la presión absoluta
Serena Doria | InstrumentaciónManómetro con una cámara de referencia de vacío. Esto instrumento se aplica para la medición de la presión independientemente de las variaciones naturales de la presión atmosférica. En principio se pueden utilizar todas las muelles y sistemas de …