En el entorno altamente complejo de las centrales eléctricas de carbón, mantener los sistemas de filtración limpios y eficientes es esencial para asegurar la continuidad operativa, reducir el consumo energético y cumplir con las normativas medioambientales. …
Presión diferencial
¿Qué es la presión manométrica?
Serena Doria | Know-HowPreguntas frecuentes (FAQs) relativas a la presión absoluta, la presión atmosférica, la presión manométrica y la presión diferencial. La presión se define como la magnitud física de la fuerza ejercida por un cuerpo sobre un área definida o unidad de …
El transmisor de presión diferencial para la medición de nivel
Serena Doria | Know-HowLos transmisores de presión diferencial están diseñados para medir la presión antes y después de que el fluido se encuentre con una interrupción, como un filtro o una bomba. Sin embargo, este instrumento de presión también puede utilizarse para medir la …
Nuevas normas para manómetros de presión alta, presión absoluta y presión diferencial
José Antonio Sáez | InstrumentaciónEl Instituto Alemán de Normalización (DIN en sus siglas en alemán) ha formulado nuevos estándares vinculantes para manómetros de alta presión, de presión absoluta y de presión diferencial; DNI 1600,1 DIN 16002 y DIN 16003. ¿Qué supone esta importante …
Sistemas de separadores en procesos con vacío
Santi Cartie | AplicacionesLa moderna instrumentación industrial se acerca cada vez más al máximo tecnicamente factible, pero a partir de un determinado límite resulta imposible de realizar cualquier medición. Para la máxima eficacia y para mantener la calidad de los procesos industriales …