• TRANSMISOR DE PRESIÓN
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Enviar página

TRANSMISOR DE PRESIÓN

Sensor de presión analógico o digital: ¿Cuál es la mejor opción?

Sandra Balado | General, Presión, Productos

En la mayoría de los sectores industriales (petroquímico, farmacéutico, energético, químico…), la medición de la presión es un factor estratégico clave. Los sensores de presión son instrumentos esenciales para medir, controlar, regular y garantizar la …

Leer más

Inyectables: medición de presión sin riesgo de contaminación

Serena Doria | Aplicaciones
Injection solutions are among the most sensitive pharmaceutical products.

Los productos inyectables figuran entre los más delicados de la industria farmacéutica. La esterilidad es esencial durante la producción. Esto se debe a que el principio activo entra directamente en el cuerpo del paciente, evitando sus defensas naturales. Por tanto, …

Leer más

Instrumentos de medición para controlar las bombas de tratamiento de aguas residuales en términos de rendimiento, seguridad y ahorro

Serena Doria | Aplicaciones
Instrumentos de medición para controlar las bombas de tratamiento de aguas residuales en términos de rendimiento, seguridad y ahorro

Los instrumentos de medición supervisan y controlan las bombas utilizadas para mover fluidos en aplicaciones industriales. Los instrumentos y sensores de alta calidad (para presión, temperatura, caudal y otras mediciones) optimizan la seguridad y eficacia de las …

Leer más

El grupo de trabajo NAMUR sobre presión y temperatura visita la sede central de WIKA

Serena Doria | WIKA insight
El grupo de trabajo NAMUR sobre presión y temperatura visita la sede central de WIKA

El grupo de trabajo 3.11 (presión y temperatura) de NAMUR se reunió en la sede de WIKA en Klingenberg. NAMUR es una asociación internacional y un organismo de estandarización para usuarios de tecnología de automatización y digitalización en la industria de …

Leer más

Mejor rendimiento de los vehículos industriales con transmisores de presión CANopen

Serena Doria | Aplicaciones
Grúas móviles y de torre

La digitalización de los sistemas hidráulicos móviles significa que los vehículos industriales requieren un mayor número de sensores avanzados. El MH-4-CAN de WIKA es un transmisor de presión CANopen OEM de alta calidad pero rentable con señales de salida con …

Leer más
Artículos más leídos
  • Fallas comúnes del sensor de presión debido al agua o a la humedad
  • Manómetro con tubo Bourdon y líquido de llenado WIKA : resistencia, precisión y durabilidad inigualables
  • Gas SF6: detección de fugas y análisis de gas

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Política de privacidad
  • Notas legales