José Luis García Gerente General de Hyperbaric Chile cuenta su experiencia y por qué al momento de realizar un proyecto prefiere los productos WIKA. Hyperbaric Chile, líder en soluciones hiperbáricas, con más de 10 años de experiencia en el mercado, se ha …
Vídeos
Manómetros a prueba de terremotos
admin | VídeosLos manómetros tienen que mantener su fiabilidad también en condiciones extremas. Para aplicaciones de seguridad crítica tienen que resistir incluso a terremotos catastróficos. Para comprobar su reacción ante este escenario se simulan terremotos de máxima …
La lectura correcta de un manómetro y un termómetro
admin | VídeosEn principio es muy fácil hacer una lectura de un manómetro o termómetro analógico. Pero hay temas que hay que tener en cuenta, por ejemplo las subdivisiones, la exactitud etc. En este vídeo explicamos las características de un manómetro y un termómetro para su …
¿Cómo comprobar la exactitud de un termómetro?
admin | VídeosEn la mayoría de los procesos industriales es necesario controlar la temperatura para obtener una buena calidad del producto. Por ello debemos comprobar periódicamente los equipos que la controlan. En este vídeo te enseñamos como comprobar un termómetro …
¿Cómo funciona un presostato electrónico?
admin | VídeosUn presostato sirve para abrir y cerrar un circuito electrónico en determinados valores de presión. En este vídeo te enseñamos como funciona un presostato electrónico con indicación local. El presostato de prueba es un PSD-30 con dos alarmas a 5 y 8 bar. …