Un puits thermométrique (ou doigt de gant) est une protection pour un thermomètre ou une sonde utilisé pour fournir des relevés de température dans un process industriel. Étant donné que les fluides de traitement dans de nombreuses industries sont corrosifs, abrasifs ou sous haute pression, une sonde est placée à l’intérieur d’un puits thermométrique de sorte que l’instrument sensible ne soit pas endommagé. Cela signifie cependant que le doigt de gant entier est souvent exposé à des températures élevées, à des pressions et des débits d’écoulement élevées, ce qui peut entraîner un certain nombre de problèmes.
La préoccupation majeure avec les puits thermométriques est la production de vortex dans le milieu immédiatement derrière le puits thermométrique lorsque le flux est rapide. Dans des conditions d’écoulement rapide, un » vortex de Kármán » peut se former, et les tourbillons avec des sens de rotation opposés créent des vibrations importantes et sollicitent l’ensemble de l’instrument.
Le ScrutonWell® de WIKA utilise une forme hélicoïdale pour réduire les tourbillons, minimiser les vibrations
Un certain nombre de solutions ont été mises en œuvre pour atténuer l’impact des vibrations induites par les vortex sur les puits thermométriques et la mesure de la température, mais toutes présentent des inconvénients notables (coûts de réaménagement importants, temps de réponse plus lent). Constatant que l’amortissement des vibrations à l’aide de filets hélicoïdales est à la pointe de la technologie dans diverses applications industrielles, l’équipe ingénierie de WIKA a conçu le puits thermométrique ScrutonWell® avec des filets hélicoïdales externes pour que de plus petits tourbillons se forment même dans des flux à très haute pression.
Selon une étude de 2011, mentionnée dans la documentation du ScrutonWell®, une conception hélicoïdale réduit de plus de 90% l’amplitude de l’oscillation (vibration) affectant un puits thermométrique. La solution ScrutonWell® est également une installation simple et économique qui ne nécessite aucun usinage sur site du collar ou de la buse, comme cela serait nécessaire si vous tentiez de résoudre le problème de vibration en remontant le doigt de gant avec un collar. L’efficacité du design de l’hélice hélicoïdale ScrutonWell® pour les puits thermométriques a également été vérifiée par le laboratoire d’essais indépendant de renommée mondiale de TU Freiburg en Allemagne.
Avantages du design ScrutonWell
Le ScrutonWell® de WIKA offre plusieurs avantages par rapport aux autres méthodes connues pour minimiser les vibrations induites par le vortex par les puits thermométriques :
• Il réduit l’amplitude de l’oscillation d’au moins 90% par rapport aux conceptions conventionnelles de puits thermométrique, éliminant ainsi pratiquement toute contrainte de vibration sur l’ensemble d’instruments.
• Les ScrutonWells® peuvent être installés rapidement et facilement et ne nécessitent pas d’opérations coûteuses et longues.
• Cette technologie innovante de puits thermométrique est spécifiquement conçue pour des débits plus élevés dans les conduites avec de petites connexions.
• Le temps de réponse du thermomètre n’est pas réduit, comme on le voit souvent lorsque vous augmentez le diamètre du puits thermométrique pour empêcher les vibrations.
• Le ScrutonWell® de WIKA offre également une installation simple en une étape, comme un puits thermométrique conventionnel.
Découvrez comment la technologie ScrutonWell peut vous aider à minimiser les problèmes liés aux vibrations des puits thermométriques et à éviter les temps de réponse lents en température.