Beneath buildings lifting plants transport wastewater upwards into the sewer system.

 Les stations de relevage des eaux usées interviennent lorsque l’écoulement gravitaire ne suffit pas. Installées sous des bâtiments, dans des locaux techniques ou sous des infrastructures commerciales, elles permettent de relever les eaux usées vers le réseau d’assainissement et d’éviter les risques d’inondation lorsque la pente naturelle est insuffisante.

Leur rôle est souvent discret, mais leur fiabilité est essentielle. Si le signal de niveau est incorrect, les pompes peuvent démarrer trop tard, trop tôt ou ne pas démarrer du tout. C’est pourquoi la mesure de niveau en station de relevage demande une attention particulière.

L’environnement est exigeant, l’accès à la maintenance est parfois limité et la technologie de mesure doit rester fiable malgré l’humidité, les graisses, les matières en suspension et, dans certains cas, les atmosphères potentiellement explosives.

Les stations de relevage acheminent les eaux usées vers le réseau d'assainissement.

Sous les bâtiments, des stations de relevage acheminent les eaux usées vers le réseau d’assainissement.

Pourquoi la mesure de niveau est difficile en station de relevage ?

Une station de relevage n’est pas un environnement simple pour un capteur. L’atmosphère y est humide, les eaux usées peuvent contenir des composants agressifs et l’intérieur de la cuve peut être exposé aux graisses, aux matières solides et aux matières fécales. Dans certaines installations, la présence de gaz de digestion peut également créer des zones dangereuses à l’intérieur de la chambre.

Cette combinaison de contraintes met à l’épreuve tout capteur installé dans la cuve. Elle augmente le risque d’encrassement, de contraintes mécaniques et de dérive dans le temps. Elle peut aussi entraîner des exigences supplémentaires en matière d’homologation et de documentation lorsque l’instrument doit être pris en compte pour des zones Ex.

Pendant longtemps, les flotteurs et les capteurs hydrostatiques ont été des solutions courantes. Ils sont connus, relativement simples à intégrer et restent adaptés à de nombreuses applications dans les eaux usées. Leur limite principale vient du fait qu’ils sont immergés directement dans le fluide. Dans une station de relevage, cela signifie davantage de contamination, d’usure et de maintenance au fil du temps. Cela peut aussi multiplier les variantes de produits lorsque différentes tailles de cuves nécessitent différentes versions de capteurs.

Une autre approche : la mesure radar depuis l’extérieur

Une autre approche devient possible lorsque le capteur n’a plus besoin d’être installé à l’intérieur de la cuve. Le capteur de niveau radar industriel ILT se monte depuis l’extérieur, sur le couvercle en plastique ou sur la paroi du réservoir. Il mesure à travers la paroi, sans entrer en contact avec les eaux usées.

C’est la différence essentielle. Le signal radar traverse un plastique transparent aux ondes radar, puis se réfléchit sur la surface des eaux usées à l’intérieur de la cuve. Le capteur reste à l’extérieur du process, tout en délivrant un signal de niveau continu et précis.

Pour que ce type de mesure fonctionne correctement, plusieurs conditions doivent être réunies. Le matériau de la cuve doit permettre la transmission du signal radar, l’épaisseur de la paroi doit être adaptée à l’application, les inserts métalliques ne doivent pas bloquer le trajet du signal et la position de montage doit permettre une propagation propre du faisceau radar. Lorsque ces conditions sont remplies, la mesure radar depuis l’extérieur devient une solution particulièrement efficace.

Pourquoi la mesure sans contact constitue un avantage fort

Le principal avantage de la mesure de niveau sans contact en station de relevage est évident : le capteur n’est pas exposé directement aux conditions les plus difficiles du process. L’absence de contact avec les eaux usées signifie moins de dépôts liés aux graisses, moins de contamination par les matières en suspension et aucune contrainte mécanique directe liée au fluide.

L’impact sur la maintenance est direct. Les intervalles de nettoyage peuvent être réduits, l’usure est limitée et le risque de défaillance imprévue liée aux dépôts devient nettement plus faible. Dans les applications d’eaux usées, cela se traduit par moins d’interventions de service et une meilleure fiabilité à long terme.

Un autre avantage important concerne les zones dangereuses. Comme le capteur est monté à l’extérieur du réservoir, il n’est pas installé directement dans l’atmosphère potentiellement explosive. Cela peut simplifier le développement produit, l’installation et la documentation, tout en réduisant les contraintes liées aux composants et aux certifications.

 

Une technologie adaptée aux conditions d’exploitation exigeantes

Le capteur de niveau radar ILT permet une mesure de niveau sans contact à travers la paroi de la cuve.

Dans une station de relevage, les influences extérieures comptent autant que le fluide lui-même. Les vibrations, les champs électromagnétiques, l’humidité et les cycles de fonctionnement longs peuvent tous influencer le choix d’un capteur de niveau.

La technologie radar présente ici un avantage important. Son principe de mesure n’est pas affecté par la teneur en graisses, les matières en suspension ou les caractéristiques corrosives des eaux usées. Son design compact facilite également l’installation dans des espaces réduits, ce qui est fréquent dans les locaux techniques de bâtiments ou les installations souterraines.

L’indice de protection est également un critère essentiel pour la fiabilité à long terme. Un capteur utilisé à proximité d’installations d’eaux usées doit pouvoir supporter un environnement difficile dans la durée, et pas seulement fournir un bon signal au moment de la mise en service.

Un seul capteur pour plusieurs tailles de cuves

Les stations de relevage existent dans de nombreuses dimensions de cuves. Traditionnellement, cela implique souvent différentes versions de capteurs selon la géométrie et la plage de mesure. Cette diversité augmente la complexité des achats, du stockage et de la standardisation produit.

Un capteur radar réglable offre une approche plus flexible. Vous pouvez adapter la plage de mesure à la géométrie de la cuve et masquer, lors de la configuration, les éléments perturbateurs tels que les nervures ou les renforts internes. Il devient ainsi possible de couvrir plusieurs tailles de réservoirs avec une même plateforme de capteur.

Pour les fabricants, cela réduit la complexité des références. Au niveau des équipes de service, cela simplifie la gestion des pièces de rechange. Du côté des exploitants, cela favorise un concept d’installation plus standardisé.

Une valeur ajoutée pour la protection des pompes

La mesure de niveau en station de relevage ne sert pas uniquement à indiquer un niveau. Elle est directement liée à la protection des pompes et à la sécurité de fonctionnement. Des fonctions de commutation intégrées peuvent contribuer à la protection contre le débordement et contre la marche à sec, ce qui rend le capteur encore plus utile dans les systèmes de pompage compacts.

Le point de mesure gagne ainsi en valeur opérationnelle. Au lieu de fonctionner uniquement comme un capteur passif, il devient un élément actif de la stratégie de commande de la station de relevage.

Conclusion

La mesure de niveau en station de relevage est exigeante parce que l’environnement est humide, contaminé, agressif et parfois classé comme dangereux. Les principes de mesure immergés peuvent bien fonctionner dans de nombreuses situations, mais ils restent inévitablement exposés au fluide et aux opérations de maintenance qui en découlent.

La technologie radar sans contact change cette approche. En mesurant depuis l’extérieur, à travers une paroi plastique, elle maintient le capteur à distance des eaux usées tout en fournissant un signal de niveau continu. Cela réduit la maintenance, simplifie l’installation, favorise la standardisation entre différentes tailles de cuves et améliore la fiabilité opérationnelle dans une application exigeante.

Dans les stations de relevage, le meilleur capteur est souvent celui qui n’a pas besoin d’entrer dans la cuve.

FAQ

1. Pourquoi la mesure de niveau en station de relevage est-elle difficile ?

Parce que les stations de relevage combinent humidité élevée, eaux usées agressives, matières en suspension, graisses et parfois atmosphères dangereuses. Ces conditions peuvent encrasser ou solliciter fortement les capteurs installés à l’intérieur de la cuve.

2. Comment fonctionne la mesure radar depuis l’extérieur ?

Le capteur radar est monté à l’extérieur du couvercle ou de la paroi plastique de la cuve. Le signal radar traverse le plastique, se réfléchit sur la surface des eaux usées, puis revient vers le capteur, qui calcule le niveau en continu.

3. Quels sont les avantages de la mesure radar sans contact dans les eaux usées ?

Les principaux avantages sont la réduction de la maintenance, l’absence de contact avec le fluide, la diminution de l’encrassement, la simplification de l’installation et une exposition réduite aux contraintes des zones dangereuses lorsque le capteur reste à l’extérieur de la cuve.

4. Un même capteur radar peut-il couvrir différentes tailles de cuves ?

Oui, à condition que le capteur permette de configurer la plage de mesure et de masquer les structures perturbatrices. Dans ce cas, un seul modèle s’adapte généralement à différentes géométries de cuves.