Applications

Le rôle vital de la température dans les colonnes d’amines pour le traitement du gaz naturel

Pierre Forestier | Applications, Général

La fonction d'une unité d'amines est d'éliminer les composés sulfurés et le dioxyde de carbone indésirables du gaz naturel brut avant qu'il ne soit vendu et utilisé. Un contrôle adéquat de la température joue un rôle crucial dans la capacité de la solution …

Continuer à lire...

Surveillance flexible de la pression dans le traitement du plasma sanguin

Pierre Forestier | Applications, Général

Le traitement du plasma sanguin en tant que matière première pour toute une série de médicaments impose des exigences complexes en matière de surveillance de la pression. Pour l'instrumentation nécessaire, un fabricant pharmaceutique recherchait une solution …

Continuer à lire...

Production de pesticides : haute sécurité avec 2 systèmes de mesure de pression.

Pierre Forestier | Applications, Général

Les exigences élevées imposées aux pesticides et à leur production se reflètent également dans la mesure de la pression dans le process. Un client de WIKA a donc complété l'instrumentation électronique pour la surveillance de la pression par une deuxième …

Continuer à lire...

Equipement d’une usine de gaz de synthèse avec des thermocouples à longue durée de vie

Pierre Forestier | Applications, Général

Dans une usine de gaz de synthèse du Texas, les thermocouples des unités d'oxydation partielle duraient en moyenne trois mois avant de tomber en panne. Mais après avoir adopté le thermocouple en platine TC84 de WIKA avec tube de protection en saphir, l'installation …

Continuer à lire...

Découvrez comment un pressostat assure la sécurité dans un train à hydrogène.

Pierre Forestier | Applications, Général

Dans un train à hydrogène nouvellement développé pour le transport local, un pressostat WIKA joue un rôle crucial. Dans le cadre de la surveillance de la pression, il remplit la fonction de sécurité centrale dans le système d'alimentation en hydrogène pendant …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales