Le Nucléaire Français est né le 15 décembre 1948 de la volonté du gouvernement Français de développer l’indépendance énergétique dans notre pays. C’est à cette époque qu’une petite équipe de scientifiques Français, menée par le …
Applications
Instruments de mesure pour les installations de cogénération
Pierre Forestier | ApplicationsLa gamme des installations de cogénération, qui produisent donc de la chaleur et de l'électricité combinées (PCCE) est très vaste, tout comme il existe une grande variété de types de centrales. La distinction se fait par la production de puissance / chaleur …
Conseils pour la mise en place de points de mesure de température avec puits thermométrique
Dominique Dumont | Applications, Savoir-faireDes mesures de température précises sont essentielles pour qu'une usine fonctionne efficacement. A première vue, la conception du point de mesure semble relativement simple: vous sélectionnez un thermomètre spécifique pour le procédé en question, …
Qu’est-ce qu’un détecteur de niveau et comment fonctionne-t-il réellement?
Sébastien Réaux | Applications, Niveau, ProduitsLes régulateurs de niveau sont simples d’utilisation, répondent à un grand nombre d'applications et sont exceptionnellement fiables. Ce n'est pas une coïncidence si, aujourd'hui, les régulateurs de niveau représentent toujours le moyen le plus fréquemment …
Mesure de niveau dans la production d’eau potable et traitement des eaux usées
Guy Deiber | ApplicationsLa nouvelle brochure " Mesure de niveau dans l'eau potable et le traitement des eaux usées " offre un aperçu complet des applications typiques de mesure de niveau dans l'industrie de l'eau potable et des eaux usées . De nombreux exemples …