Applications

Une mesure de pression sûre pour la production de chlore

Pierre Forestier | Applications, Général

La mesure de la pression joue un rôle central dans la production de chlore, qui est un process critique pour la sécurité. En effet, le chlore est très réactif et peut donc facilement déclencher des explosions en combinaison avec des substances organiques. Il est …

Continuer à lire...

Des usines intelligentes avec des solutions de mesure IO-Link pour la pression, la température, le débit

Pierre Forestier | Applications, Général

La famille des instruments de mesure WIKA avec IO-Link - capteurs de pression, de température et de débit - permet la surveillance à distance et le contrôle des process des machines intelligentes dans les usines 4.0. L’IO-Link a révolutionné la …

Continuer à lire...

Sécurisez vos silos alimentaires avec des pressostats

Pierre Forestier | Applications, Général

Les pressostats utilisés dans les silos alimentaires contribuent de manière significative à la détection à temps des surpressions et à leur prévention en toute sécurité. Un fabricant de ces cuves utilise le pressostat mécanique MA pour cette tâche. Une …

Continuer à lire...

Nouveau logiciel en ligne de calcul de stress des doigts de gant par WIKA

Pierre Forestier | Applications, Général

Deux logiciel gratuits pour le calcul de stress - une version simplifiée et une version complète - ont été mis en ligne par WIKA pour faciliter la détermination des diamètres, longueurs, épaisseurs et des matériaux des doigts de gant. Les doigts de gant  …

Continuer à lire...

TEST : votre entreprise chimique est-elle prête pour l’hydrogène ?

Betty Pic | Applications, Général

Malgré les barrières qui se dressent pour obtenir une économie de l'hydrogène mature, la voie se précise lentement. Ce test de 17 questions révélera où en est votre entreprise dans ce voyage. Le gouvernement investit des milliards pour faire de l'économie …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales