• Pierre Forestier
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Toutes les parutions de Pierre Forestier

Quel temps de réponse pour les thermomètres électriques (= sondes de température) ?

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Il existe de nombreuses raisons d'utiliser des thermomètres électriques avec un temps de réponse court : optimisation du rendement, utilisation plus efficace de la plage de travail d'un process, prévention de la surcharge thermique du milieu de traitement. Mais …

Continuer à lire...

Comment l’ensemble des thermocouples multipoints dans les unités d’amines augmentent la production et préviennent les pannes

Pierre Forestier | Applications, Général

Les unités d'amines sont essentielles au fonctionnement des raffineries et des usines chimiques. Si une unité tombe en panne à cause de la corrosion, de la condensation, de la formation de mousse ou d'un autre problème, la productivité et la sécurité de …

Continuer à lire...

Le rôle vital de la température dans les colonnes d’amines pour le traitement du gaz naturel

Pierre Forestier | Applications, Général

La fonction d'une unité d'amines est d'éliminer les composés sulfurés et le dioxyde de carbone indésirables du gaz naturel brut avant qu'il ne soit vendu et utilisé. Un contrôle adéquat de la température joue un rôle crucial dans la capacité de la solution …

Continuer à lire...

Surveillance flexible de la pression dans le traitement du plasma sanguin

Pierre Forestier | Applications, Général

Le traitement du plasma sanguin en tant que matière première pour toute une série de médicaments impose des exigences complexes en matière de surveillance de la pression. Pour l'instrumentation nécessaire, un fabricant pharmaceutique recherchait une solution …

Continuer à lire...

Emissions fugitives de méthane, enfin une solution de mesure de pression sûre.

Pierre Forestier | Général, Pression, Produits

Que ce soit dans l'industrie chimique, dans les entreprises pétrochimiques ou dans le traitement du pétrole brut et du gaz naturel, de nombreux process contiennent du méthane, qui nuit également au climat par le biais d'émissions fugitives. Le système de …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales