• Pierre Forestier
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Toutes les parutions de Pierre Forestier

Abrogation de la directive CE79/2009 pour les véhicules à hydrogène : Impact sur les capteurs de pression

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

  Conformément au contrat vert européen, l'UE s'est engagée à être neutre sur le plan climatique d'ici à 2050. À cette fin, d'ici à 2030, les émissions de CO2 doivent être réduites de 55 % par rapport à 1990. Les systèmes alternatifs de …

Continuer à lire...

Plage de température et limite de température : La différence

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Le premier terme décrit une section et le second sa limite. En y regardant de plus près, je dois cependant conclure que les deux mots expriment finalement la même chose en ce qui concerne les températures : L'étendue et la limite sont définies par une valeur …

Continuer à lire...

Production de pesticides : haute sécurité avec 2 systèmes de mesure de pression.

Pierre Forestier | Applications, Général

Les exigences élevées imposées aux pesticides et à leur production se reflètent également dans la mesure de la pression dans le process. Un client de WIKA a donc complété l'instrumentation électronique pour la surveillance de la pression par une deuxième …

Continuer à lire...

Equipement d’une usine de gaz de synthèse avec des thermocouples à longue durée de vie

Pierre Forestier | Applications, Général

Dans une usine de gaz de synthèse du Texas, les thermocouples des unités d'oxydation partielle duraient en moyenne trois mois avant de tomber en panne. Mais après avoir adopté le thermocouple en platine TC84 de WIKA avec tube de protection en saphir, l'installation …

Continuer à lire...

Découvrez comment un pressostat assure la sécurité dans un train à hydrogène.

Pierre Forestier | Applications, Général

Dans un train à hydrogène nouvellement développé pour le transport local, un pressostat WIKA joue un rôle crucial. Dans le cadre de la surveillance de la pression, il remplit la fonction de sécurité centrale dans le système d'alimentation en hydrogène pendant …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales