Nature and industry: The SGF plant of WIKA Poland borders on a Natura 2000 area protected by the EU.

La nature et l’industrie peuvent vivre en harmonie. C’est ce que montre le site de production SGF de WIKA Pologne. Il est situé au nord de Włocławek et borde une zone dite Natura 2000. Il s’agit de l’une des nombreuses zones naturelles protégées dans l’Union européenne.

Aujourd’hui, le réseau Natura 2000 couvre environ un cinquième de l’ensemble du territoire de l’UE. WIKA a dû planifier sa nouvelle implantation en Pologne de manière à ce qu’au moins 25 % de sa superficie reste biologiquement active. Le concept de la nature à côté de l’industrie a été un succès. Même les cerfs s’approchent du site de production !

Le caractère unique de l’immortelle des sables

Mais ce ne sont pas ces grands animaux qui font la particularité de la réserve naturelle adjacente. Ce n’est pas non plus la dense forêt de pins ou l’étang, petit mais charmant. Il s’agit plutôt de la présence d’une plante connue pour ses propriétés extraordinaires et qui doit être protégée : Helichrysum arenarium ou Immortelle des sables.

Cette plante à fleurs jaunes de la famille des marguerites est présente en Europe et en Asie du Nord. D’une taille maximale de 30 centimètres, elle est plutôt discrète, mais très odorante. De plus, la fleur possède des propriétés curatives qui ont été confirmées par la médecine moderne. L’hélichryse arénicole a un fort effet diastolique sur les muscles de la vésicule biliaire et stimule le foie. Elle est également utile en cas d’inflammation des voies biliaires, d’indigestion ou de calculs biliaires. Il est le plus souvent utilisé sous forme de teintures, de globules ou de tisanes.

L’harmonie entre la nature et l’industrie est également bénéfique pour les employés

Quoi qu’il en soit, les collaborateurs qui travaillent à la SGF ne sont pas seulement ravis de l’immortelle des sables. Ils apprécient également la tranquillité, l’air frais et les vues magnifiques de leur environnement naturel.

Remarque
De plus amples informations sur la filiale sont disponibles sur le site Internet de WIKA Pologne. Nos implantations internationales peuvent être consultées sur le site Internet de WIKA. Vous y trouverez également un aperçu des activités et des objectifs de l’entreprise en matière de développement durable.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.