• Général
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Général

Capteurs de force sur mesure pour le contrôle de la force d’appui dans les plantations

Betty Pic | Applications, Général
Celle di carico personalizzate per il controllo della forza di compressione nelle seminatrici

Les systèmes de descente des planteuses agricoles optimisent l'uniformité de la pousse en traçant des sillons de semis réguliers. WIKA travaille avec les OEM pour fabriquer des capteurs de force spécifiques qui s'intègrent parfaitement dans les conceptions …

Continuer à lire...

Technologie de mesure pour la ventilation et la climatisation

Pierre Forestier | Général, Pression

Les systèmes de ventilation et de climatisation sont essentiels pour maintenir un environnement confortable et sain dans tout bâtiment. Cependant, ces systèmes peuvent aussi être très énergivores. C’est pourquoi il est important d’utiliser des capteurs de …

Continuer à lire...

Fermentation de la biomasse : des exigences de mesure complexes

Betty Pic | Général
New food can be produced efficiently through biomass fermentation.

Selon les prévisions, dix milliards de personnes vivront sur terre d'ici 2050. L'industrie alimentaire doit trouver de nouveaux moyens de garantir que la population mondiale croissante puisse être nourrie de manière durable. L'un de ces moyens est la nouvelle …

Continuer à lire...

Le transmetteur de température T38 ne laisse aucune chance à la dérive

Stéphane Peyrache | Général, Produits, Température

Pour les opérateurs d'une usine, la dérive permanente d'une sonde de température est un véritable casse-tête. Ce défaut apparaît généralement lors d'un étalonnage ultérieur - en d'autres termes : trop tard ! Jusqu'à ce moment-là, elle a pu provoquer une …

Continuer à lire...

Installation de capture du carbone : les sections de mesure de débit de CO2 WIKA

Pierre Forestier | Applications, Général

Connu pour ses solutions d'instrumentation personnalisés, WIKA s'est récemment associé à une société EPC pour fournir des plaques à orifices devant être installées dans une grande installation qui capture et utilise le dioxyde de carbone. Découvrez …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales