La numérisation des systèmes hydrauliques mobiles signifie que les véhicules industriels ont besoin d'un plus grand nombre de capteurs avancés. Le MH-4-CAN de WIKA est un transmetteur de pression OEM de haute qualité doté d’un excellent rapport qualité/prix …
Général
Contrôle de la pression dans une installation UHT sans risque de contamination
Pierre Forestier | Applications, GénéralLes entreprises de l'industrie alimentaire utilisent des transmetteurs de pression électroniques pour surveiller la pression dans leurs installations UHT. Afin d'optimiser la fiabilité de son process, un fabricant de produits laitiers a mis à niveau son …
Manomètres et hydrogène : Quels sont les instruments appropriés ?
Pierre Forestier | Général, Pression, ProduitsLes manomètres jouent un rôle important dans la production, le stockage, le transport et l'utilisation de l'hydrogène. Dans presque toutes les applications, ils surveillent la pression aux points de mesure qui requièrent des indications sur place ne nécessitant …
L’importance de la protection des capteurs de pression contre l’humidité et l’eau
Pierre Forestier | Général, Savoir-faireLa pénétration d'humidité est l'une des causes les plus courantes de défaillance des capteurs de pression. Pour éviter cette situation, il faut choisir un transducteur ou un transmetteur de pression dont l'indice de protection IP, la référence de mesure et la …
RoSH, que signifie réellement cette directive ?
Pierre Forestier | Général, Savoir-faireRoHS est l'abréviation de "Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances" (restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses). Conformément à la directive RoHS de l'Union européenne, la restriction concerne l'utilisation de ces …