• Général
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Général

Étude de cas : Calcination des catalyseurs, quel assemblage pour les capteurs de température ?

Pierre Forestier | Applications, Général

Un important producteur de catalyseurs n'était pas satisfait de la courte durée de vie des capteurs de température dans ses calcinateurs rotatifs. WIKA a proposé une solution innovante qui protège les thermocouples des dommages mécaniques tout en fournissant des …

Continuer à lire...

Faire coexister la nature et l’industrie en harmonie

Betty Pic | Général, Le monde WIKA
Nature and industry: The SGF plant of WIKA Poland borders on a Natura 2000 area protected by the EU.

La nature et l'industrie peuvent vivre en harmonie. C'est ce que montre le site de production SGF de WIKA Pologne. Il est situé au nord de Włocławek et borde une zone dite Natura 2000. Il s'agit de l'une des nombreuses zones naturelles protégées dans l'Union …

Continuer à lire...

L’importance de la surveillance du gaz SF₆ et des gaz alternatifs dans les disjoncteurs à isolation gazeuse

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Les gaz isolants - non seulement le SF 6 pur, mais aussi les mélanges SF 6 , N 2 , g 3 et autres - protègent les disjoncteurs contre les défaillances. WIKA est un leader dans le domaine des solutions de télédétection qui aident les entreprises de transport et …

Continuer à lire...

Protection Ex i contre l’explosion, évitez le pire avec les instruments de mesure de pression fonctionnant sur batterie !

Pierre Forestier | Général, Pression, Produits
The ignition protection type Ex i is sufficient for pressure measuring devices with battery operation.

Quel mode de protection contre l'explosion ("Ignition protection") convient aux instruments de mesure de pression fonctionnant sur batterie, de plus en plus souvent utilisés en combinaison avec une unité radio ? WIKA fournit une réponse claire à cette question pour …

Continuer à lire...

Hydrogène : Capteurs de pression spécifiques pour les systèmes de piles à combustible

Pierre Forestier | Applications, Général

WIKA a conclu des accords avec trois leaders américains de la mobilité par l'hydrogène afin de leur fournir des versions spécifiques de nos capteurs de pression de haute qualité compatibles avec l'hydrogène pour leurs systèmes de piles à combustible. Le …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales