• Général
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Général

Hydrogène : solutions d’instrumentation pour les compresseurs

Pierre Forestier | Applications, Général

Tous les types de compresseurs d'hydrogène, des compresseurs à piston aux compresseurs centrifuges (turbo), ont besoin d'instruments de mesure de pression et de température compatibles avec l'hydrogène, dotés d'une homologation pour les zones dangereuses et …

Continuer à lire...

WIKA inaugure une nouvelle usine au Kazakhstan

Betty Pic | Général, Le monde WIKA
By cutting the ribbon, the new factory was officially opened.

WIKA a mis en service une nouvelle usine au Kazakhstan. L'usine est située à Atyrau, au bord de la mer Caspienne. Il n'a fallu que six mois à l'équipe responsable du site pour passer de la planification au démarrage de la production - en d'autres termes, l'une des …

Continuer à lire...

Transducteur de pression : Connexion numérique avec EtherCAT®

Pierre Forestier | Général, Pression, Produits
Pressure transducers with EtherCAT® carry the digitalisation of the semiconductor industry to the transmitter level.

Les capteurs de pression exploitant le protocole de communication EtherCAT® poursuivent la digitalisation de l'industrie des semi-conducteurs au niveau des transmetteurs. À l'avenir, dans chaque usine de production, des dizaines de points de mesure de pression en …

Continuer à lire...

Qu’est-ce qu’un thermomètre bimétallique et quand l’utiliser ?

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Les thermomètres bimétalliques sont des instruments éprouvés pour mesurer la température dans un large éventail d'applications industrielles. Ils allient un faible coût et une maintenance réduite à une grande facilité d'installation, d'utilisation et …

Continuer à lire...

Les avantages de l’étalonnage sur site : exemple concret avec l’étalonnage des pressostats

Pierre Forestier | Applications, Général
During an in-situ calibration, the measuring devices remain installed.

L'étalonnage in situ des instruments de mesure est effectué dans de nombreux process industriels. Les avantages sont évidents : les instruments restent installés et le process n’est pas interrompu. Les opérateurs de l'usine réduisent ainsi le temps et les …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales