Le traitement du plasma sanguin en tant que matière première pour toute une série de médicaments impose des exigences complexes en matière de surveillance de la pression. Pour l'instrumentation nécessaire, un fabricant pharmaceutique recherchait une solution …
Général
WIKA certifié selon la norme nucléaire ISO 19443
Benjamin Besset | Général, Savoir-faireL'utilisation civile de l'énergie nucléaire est un marché important. Afin de mieux se positionner au niveau mondial en tant que partenaire de solutions sur ce marché, WIKA s'est donc fait certifier conformément à la nouvelle norme de gestion de la qualité, ISO …
Emissions fugitives de méthane, enfin une solution de mesure de pression sûre.
Pierre Forestier | Général, Pression, ProduitsQue ce soit dans l'industrie chimique, dans les entreprises pétrochimiques ou dans le traitement du pétrole brut et du gaz naturel, de nombreux process contiennent du méthane, qui nuit également au climat par le biais d'émissions fugitives. Le système de …
Abrogation de la directive CE79/2009 pour les véhicules à hydrogène : Impact sur les capteurs de pression
Pierre Forestier | Général, Savoir-faireConformément au contrat vert européen, l'UE s'est engagée à être neutre sur le plan climatique d'ici à 2050. À cette fin, d'ici à 2030, les émissions de CO2 doivent être réduites de 55 % par rapport à 1990. Les systèmes alternatifs de …
Plage de température et limite de température : La différence
Pierre Forestier | Général, Savoir-faireLe premier terme décrit une section et le second sa limite. En y regardant de plus près, je dois cependant conclure que les deux mots expriment finalement la même chose en ce qui concerne les températures : L'étendue et la limite sont définies par une valeur …