• Général
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Général

Avantages des manomètres à membrane : protection élevée contre les surcharges

Stéphane Peyrache | Général
bouteille de champagne qui explose

La surcharge peut rapidement exposer la limite de tout instrument de mesure de pression. Les manomètres à membrane résistent à une pression maximale nettement plus élevée que les instruments à tube manométrique. Cette protection est due à leur conception …

Continuer à lire...

La technologie de mesure au service des compresseurs

Pierre Forestier | Général
Technologie de mesure dans les compresseurs

La technologie de mesure utilisée dans les compresseurs tend à se développer de plus en plus. Et pour cause. L'équilibre entre l'augmentation des besoins en air comprimé et la réduction de la consommation d'énergie dépend également, dans une large mesure, de …

Continuer à lire...

Contacts d’alarme : Lorsque les manomètres commutent

Stéphane Peyrache | Général
light switch

Les instruments mécaniques de mesure de pression avec contacts d'alarme intégrés offrent deux fonctionnalités dans un seul appareil. L’action de mesurer la pression est réalisée sans avoir besoin d'une alimentation électrique externe et offre ainsi toujours un …

Continuer à lire...

Polyvalent et robuste, indestructible et personnalisé. Pourquoi les capteurs de pression A-10 et S-20 sont-ils si populaires ?

Philippe Bertrand | Général
Pourquoi les capteurs de pression A-10 et S-20 sont-ils si populaires ?

Elément incontournable dans l’industrie, le capteur de pression permet dans de nombreuses applications de minimiser les temps d’immobilisation des équipements, de simplifier les process et de gagner en productivité. Le marché offre un large choix, alors …

Continuer à lire...

La vie est remplie de chiffres et de mesures

Sandrine Beaufils | Général, Le monde WIKA
le monde est rempli de mesure

C'est un chiffre sur le réveil qui me dit quand je dois me lever. Par exemple aujourd'hui, un jeudi parfaitement ordinaire. La semaine est déjà bien avancée et je suis donc fatigué. Mais rien de tout cela n'est d'aucune aide, et parce que chaque matin ce petit …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde RTD ou thermocouple : lequel choisir et quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales