La surveillance de la pression dans les réservoirs mobiles est une tâche de mesure importante dans l’industrie pharmaceutique. Elle permet notamment de vérifier l’étanchéité des conteneurs pendant le transport. Dans le cas des ingrédients actifs, il s’agit d’une nécessité absolue.
Les ingrédients pharmaceutiques actifs sont des produits de grande valeur. Les entreprises pharmaceutiques font donc tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter les pertes. Cela vaut également pour le trajet entre les différentes stations de fabrication de ces « ingrédients pharmaceutiques actifs » (IPA) et leur traitement ultérieur. Le transport s’effectue à l’aide de réservoirs mobiles. Pour protéger le précieux contenu, l’espace vide restant dans les cuves est recouvert de gaz inerte.
Une chute de pression dans le réservoir mobile est un signe de fuite
La surveillance de la pression des cuves mobiles pendant le transport s’étend à cette zone, la pression doit y être constante. Si la pression baisse, cela signifie qu’il y a une fuite, par exemple au niveau d’une vanne ou d’un joint d’étanchéité. Les substances actives peuvent s’échapper ou être contaminées par cette fuite. Si la pression correspondante est indiquée, les utilisateurs peuvent réagir immédiatement afin d’éviter des dommages économiques importants ou de prévenir un éventuel danger pour l’environnement dû à la fuite du produit.
Quels sont les instruments recommandés pour la surveillance de la pression dans les réservoirs mobiles ?
Les manomètres sont généralement utilisés pour cette tâche. Ils fonctionnent de manière purement mécanique et n’ont besoin d’aucune énergie externe pour mesurer et indiquer la pression. L’utilisateur reçoit donc toujours une valeur mesurée fiable. Toutefois, les instruments doivent être conçus pour répondre à cette tâche.
Les manomètres à membrane pour des exigences de sécurité élevées

Les manomètres à membrane affleurante PG43SA-D (à gauche) et PG43SA-C ont une conception hygiénique et sont également autoclavables.
Deux manomètres à membrane affleurante de la série PG43SA de WIKA permettent de couvrir une large gamme d’applications. L’avantage général des manomètres à membrane, outre la sécurité élevée en cas de surcharge, est le fonctionnement « à sec » de la cellule de mesure, qui ne présente aucun risque de contamination pour le fluide. De plus, les instruments PG43SA ont une conception hygiénique avec un élément de membrane soudé à l’avant. Ils conviennent aux process de nettoyage NEP/SEP et sont également autoclavables.
Surveillance intégrée de l’étanchéité de la membrane
WIKA a développé le modèle PG43SA-D pour des exigences de sécurité particulièrement élevées. L’instrument dispose d’un contrôle intégré supplémentaire de l’étanchéité de la membrane avec un indicateur rouge/blanc. Si l’élément de mesure, par ailleurs robuste, se déchire sous l’effet d’un milieu particulièrement agressif, l’utilisateur reçoit immédiatement une indication (rouge) du dommage. Une seconde barrière dans l’instrument maintient le manomètre scellé jusqu’à ce que le dommage soit réparé.
Le modèle PG43SA-C convient aux petits réservoirs d’une capacité maximale de 20 litres. Avec cet instrument compact, le raccordement au process est intégré dans le boîtier pour un gain de place. Grâce à sa conception brevetée, le manomètre convient également aux réservoirs d’où aucun instrument ne peut dépasser en raison du risque d’arrachement.
Contrôle de pression très précis pour les réservoirs mobiles avec documentation complète

Le manomètre numérique de précision CPG1500, équipé d’un séparateur à membrane, est recommandé en raison de sa grande précision et de son puissant enregistreur de données.
Toutefois, si l’accent est mis sur la précision de la mesure et/ou s’il est nécessaire de disposer d’une documentation pour le transport, un système à membrane avec le manomètre numérique de précision CPG1500 et un raccord process hygiénique constitue le premier choix.
Le manomètre mesure avec une précision allant jusqu’à 0,1 % de l’échelle. Il est également équipé d’un enregistreur de données très performant qui permet d’obtenir des informations complètes sur le profil de pression. Les informations peuvent également être lues via Bluetooth® et archivées en vue d’un examen ultérieur par les autorités responsables.
Résistant aux vibrations et aux chocs
La conception mécanique du CPG1500 lui permet également d’être utilisé dans des applications critiques. Il comporte relativement peu de composants mécaniques et est donc très résistant aux vibrations et aux chocs, ce qui est particulièrement avantageux lors du transport par chariot élévateur, camion ou avion. Dans les applications avec des ingrédients ou des produits de nettoyage très agressifs, les parties en contact avec le liquide du séparateur à membrane monté sur le manomètre peuvent également être fabriquées dans des matériaux spéciaux, tels que l’Hastelloy®.
Remarque
Pour des informations détaillées sur les manomètres à membrane PG43SA-C et PG43SA-D ainsi que sur le manomètre numérique de précision CPG1500, veuillez consulter le site Internet WIKA. Vous y trouverez également un aperçu d’autres solutions de mesure pour le secteur pharmaceutique et biotechnologique ainsi que la brochure « Applications Sanitaires » à télécharger. Si vous avez des questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.