À une époque où les process de production sont de plus en plus connectés, automatisés et pilotés par les données, la qualité des données et leur gestion gagnent rapidement en importance. Dans l’industrie 4.0, les personnes, les machines et les systèmes travaillent ensemble de manière fluide. Mais comment cette vision devient-elle réalité dans les opérations industrielles quotidiennes ? Le certificat d’étalonnage numérique constitue un élément central de cette évolution.
Le DCC rend les données d’étalonnage disponibles dans un format structuré et lisible par machine. Cela permet aux systèmes de traiter automatiquement les informations d’étalonnage et aide les entreprises à réduire les interventions manuelles, à améliorer la qualité des données et à créer des workflows numériques plus fiables en métrologie et en assurance qualité.
Pourquoi les certificats d’étalonnage traditionnels ne suffisent plus
Jusqu’à présent, les certificats d’étalonnage étaient le plus souvent disponibles au format papier ou sous forme de documents PDF. Ces formats sont lisibles par les humains, mais ils apportent peu de valeur aux machines.
Dans les environnements industriels modernes, où les solutions logicielles agissent de plus en plus de manière autonome, les certificats papier et PDF ne suffisent plus à eux seuls. Ils freinent les workflows automatisés, car les données d’étalonnage doivent souvent être lues, interprétées et saisies manuellement dans d’autres systèmes. Cela crée un effort supplémentaire et augmente le risque d’erreurs liées à la saisie manuelle.
Pour l’industrie 4.0, les informations d’étalonnage doivent être plus qu’un document statique. Elles doivent pouvoir être utilisées par les systèmes de production, les logiciels de gestion des moyens de contrôle et les plateformes numériques sans étapes intermédiaires inutiles.
Le DCC : de l’information statique à la ressource numérique
Le certificat d’étalonnage numérique transforme le processus d’étalonnage en convertissant les données d’étalonnage en fichiers XML structurés, lisibles par machine et standardisés à l’échelle internationale.
Cela permet à des systèmes tels que les installations de production, les plateformes de gestion des moyens de contrôle et les systèmes ERP d’intégrer, d’évaluer de manière autonome et de traiter ensuite les données d’étalonnage. Les interventions manuelles peuvent être réduites, la qualité des données augmente et le risque d’erreurs diminue nettement.
Au lieu de simplement documenter les résultats d’étalonnage pour une lecture humaine, le DCC transforme ces résultats en ressource numérique. Les données d’étalonnage deviennent ainsi plus faciles à intégrer dans des processus automatisés et contribuent à créer une base de données plus cohérente pour la gestion de la qualité.
Les jumeaux numériques bénéficient de données qualité à forte valeur ajoutée
Un élément central de l’industrie 4.0 est le jumeau numérique, c’est-à-dire la contrepartie virtuelle d’un instrument ou d’une machine. Pour être utile, un jumeau numérique a besoin de données à jour, validées et interprétables.
C’est précisément là que le DCC apporte de la valeur. En plus des valeurs mesurées, il peut contenir des informations sur les incertitudes de mesure, la traçabilité, les conditions ambiantes et les caractéristiques techniques. Ces données peuvent être intégrées automatiquement au jumeau numérique et contribuer à garantir qu’il reflète fidèlement l’état de l’instrument réel.
Le jumeau numérique devient ainsi plus qu’une représentation statique. Il peut utiliser des données d’étalonnage fiables pour soutenir de meilleures décisions concernant l’état, les performances et l’aptitude de l’instrument en production.
Maintenance prédictive et gestion automatisée des moyens de contrôle
Grâce aux données DCC lisibles par machine, les systèmes peuvent analyser de manière autonome lorsqu’un instrument de mesure risque de ne plus respecter les spécifications ou lorsqu’un nouvel étalonnage est nécessaire.
Les entreprises peuvent donc gérer leurs stratégies de maintenance et d’étalonnage de manière plus flexible et conditionnelle. Au lieu de s’appuyer uniquement sur des calendriers fixes, elles peuvent utiliser des données d’étalonnage structurées pour prendre des décisions plus ciblées.
Cela peut conduire à une plus grande disponibilité des installations, à une réduction des coûts grâce à des étalonnages réalisés selon les besoins réels et à des processus de production plus stables. La gestion automatisée des moyens de contrôle devient également plus simple, puisque les systèmes peuvent traiter directement les informations d’étalonnage et déclencher les étapes suivantes sans transfert manuel des données.
Fiabilité grâce aux signatures numériques
Le DCC utilise des signatures numériques modernes qui permettent de vérifier automatiquement l’authenticité et l’intégrité des certificats.
À l’avenir, cela permettra aux systèmes de déterminer automatiquement si un certificat provient réellement du laboratoire indiqué, s’il a été transmis sans modification et s’il est valide. Cela crée un niveau de confiance vérifiable par machine qui va au-delà de la signature manuscrite ou scannée traditionnelle.
Pour la métrologie numérique et l’assurance qualité, il s’agit d’une étape importante. Les données d’étalonnage ne doivent pas seulement être disponibles sous forme numérique ; elles doivent aussi être fiables, vérifiables et protégées contre les modifications non détectées.
Interopérabilité et mise en réseau mondiale
L’industrie 4.0 repose sur la mise en réseau au-delà des frontières des systèmes et des entreprises. Le DCC est développé comme un standard international, indépendant des logiciels spécifiques, des secteurs industriels ou des zones géographiques.
Ainsi, des données d’étalonnage provenant par exemple d’un laboratoire allemand peuvent être utilisées dans une production au Mexique ou dans un logiciel japonais de gestion des moyens de contrôle sans nécessiter d’adaptations informatiques complexes. Cela garantit la continuité mondiale des données et facilite l’intégration dans les chaînes d’approvisionnement internationales.
Pour les entreprises opérant sur plusieurs sites ou dans plusieurs pays, cette interopérabilité est particulièrement importante. Elle rend les données d’étalonnage plus faciles à échanger, comparer et traiter entre différents systèmes et organisations.
Le DCC comme clé pour les plateformes et les écosystèmes numériques
Des initiatives telles que Quality-X, Gaia-X et Manufacturing-X reposent sur des données structurées, interopérables et interprétables par machine. Le DCC s’inscrit dans cette vision, car il fournit les données d’étalonnage dans un format pouvant être automatiquement mis à disposition, partagé, vérifié et intégré aux processus.
Dans ces espaces de données, les DCC peuvent circuler entre entreprises et systèmes sans étapes intermédiaires manuelles. Cela ouvre de nouvelles possibilités de collaboration au-delà des frontières des entreprises et jette les bases de réseaux qualité numériques mondiaux.
Le DCC ne soutient donc pas seulement les processus d’étalonnage individuels, mais aussi des écosystèmes numériques plus larges, dans lesquels des données qualité fiables peuvent être échangées et utilisées efficacement.
Conclusion : le DCC comme moteur de la transformation numérique
Le certificat d’étalonnage numérique est bien plus qu’une copie numérique d’un document analogique. C’est un levier clé pour une production intelligente, flexible et connectée, comme l’exige l’industrie 4.0.
Grâce au traitement automatisé et fiable des données, à l’alimentation des jumeaux numériques avec des informations de haute qualité, aux processus de gestion des moyens de contrôle autorégulés et à l’interopérabilité mondiale, le DCC peut contribuer de manière significative à concrétiser la vision de l’industrie 4.0. Cette évolution peut également être soutenue par une mise en œuvre via ce que l’on appelle l’Asset Administration Shell, ou AAS.
Sans le DCC, une grande partie du potentiel d’innovation en métrologie numérique et en assurance qualité reste inexploité. Avec lui, les données d’étalonnage deviennent partie intégrante des workflows industriels connectés et rendent la transformation numérique plus concrète. WIKA participe activement à la définition de ce futur standard.
Note
Pour toute question relative aux services d’étalonnage, veuillez contacter l’équipe service les jours ouvrés de 9 h à 16 h, par téléphone au +33 01 71 68 10 00. De plus amples informations sur le centre d’étalonnage et de service sont disponibles sur le site web de WIKA.