The Digital Calibration Certificate (DCC) sets new standards in calibration processes.

L’étalonnage repose depuis toujours sur la confiance, la traçabilité et une documentation claire. Traditionnellement, cette documentation prenait la forme d’un certificat papier ou d’un fichier PDF. Ces formats sont lisibles par l’homme, mais ils ne sont pas conçus pour les processus numériques automatisés.

Le certificat d’étalonnage numérique, souvent appelé DCC, change la donne. Au lieu d’être un document statique, le DCC est un objet de données structuré et lisible par machine. Il contient les informations d’un certificat d’étalonnage traditionnel, mais dans un format que les systèmes logiciels peuvent interpréter, traiter et échanger.

Le DCC est donc bien plus qu’une simple version numérique d’un certificat papier. Il s’agit d’un élément clé de la transformation numérique de la métrologie, permettant le traitement automatisé des données, la traçabilité numérique, une documentation sécurisée et une meilleure intégration dans les systèmes de gestion de la qualité.

Qu’est-ce qu’un certificat d’étalonnage numérique ?

Un certificat d’étalonnage numérique est l’équivalent numérique d’un certificat d’étalonnage traditionnel, à une différence essentielle près : il est conçu pour être lu par des machines, et pas seulement par des personnes.

Un certificat d’étalonnage classique, qu’il soit imprimé ou enregistré au format PDF, doit généralement être interprété manuellement. L’utilisateur lit les valeurs mesurées, les données d’incertitude, les informations sur l’appareil et les résultats d’étalonnage avant de saisir les données pertinentes dans un autre système. Cela implique des étapes chronophages et augmente le risque d’erreurs de transcription.

Le DCC adopte une approche différente. Le DCC repose sur un format XML structuré qui permet aux logiciels de traiter directement les données d’étalonnage. Les systèmes numériques peuvent ainsi importer automatiquement les valeurs, les unités, les conditions de mesure et les métadonnées.

Dans la pratique, le DCC facilite l’utilisation des données d’étalonnage dans les processus de qualité numériques. Il favorise l’automatisation, réduit le travail manuel et contribue à créer un flux d’informations plus fiable entre les laboratoires, les entreprises industrielles et les systèmes de mesure.

Pourquoi les certificats d’étalonnage traditionnels atteignent leurs limites

Les certificats papier et les documents PDF restent utiles car ils sont faciles à lire, à archiver et à partager. Cependant, les environnements industriels de plus en plus numérisés ne les utilisent pas de manière optimale.

Dans de nombreuses entreprises, les équipes saisissent encore manuellement les données d’étalonnage dans les systèmes de gestion. Elles les saisissent aussi dans les logiciels de gestion des équipements de test et les bases internes. Ce processus prend du temps et peut être source d’erreurs. Une seule valeur, unité ou incertitude saisie de manière erronée peut nuire à la qualité de la documentation et entraîner un travail de vérification supplémentaire.

Les certificats traditionnels limitent également l’automatisation. Même lorsqu’un PDF circule par voie numérique, un logiciel n’interprète généralement pas ses informations de façon fiable. Le document ne structure généralement pas ces informations de manière adaptée à cette interprétation. Le fichier est peut-être numérique, mais le processus qui le sous-tend reste souvent manuel.

C’est là que le DCC apporte une valeur ajoutée. En rendant les données d’étalonnage lisibles par machine dès le départ, il favorise des processus d’étalonnage plus rapides, plus cohérents et plus transparents.

Fonctionnement du DCC

Le certificat d’étalonnage numérique (DCC) repose sur un schéma XML harmonisé à l’échelle internationale. Ce schéma structure, nomme et échange les informations d’étalonnage.

Cette structure a pour objectif de garantir que les logiciels puissent interpréter correctement les données, quel que soit le lieu d’émission du certificat. Les utilisateurs peuvent ainsi attribuer et traiter clairement les résultats, unités, incertitudes et conditions d’étalonnage. Ils peuvent également attribuer et traiter l’identification de l’instrument et les coordonnées du laboratoire.

Le modèle de métadonnées D-SI constitue un autre élément important. Il permet de décrire les valeurs mesurées et les unités ainsi que leur contexte, afin que les logiciels puissent les interpréter sans ambiguïté. Cette définition est essentielle en métrologie, car une valeur numérique n’a de sens qu’avec son unité. Son incertitude et son contexte de mesure lui donnent également du sens.

Les signatures numériques assurent la sécurité. Une signature numérique confirme l’authenticité et l’intégrité du DCC. En d’autres termes, elle permet de vérifier l’intégrité du certificat et l’identité de sa source. Ce mécanisme numérique remplace le rôle traditionnellement joué par un cachet ou une signature manuscrite.

DCC accrédités et non accrédités

Des laboratoires accrédités ou non accrédités peuvent délivrer les certificats d’étalonnage. Pour que le DCC fonctionne efficacement dans l’ensemble des écosystèmes numériques, ces deux types de certificats doivent suivre la même logique structurelle.

Il s’agit là d’un point essentiel. Si les certificats d’étalonnage numériques accrédités et non accrédités utilisaient des structures de données différentes, les systèmes logiciels devraient les interpréter différemment. Cela réduirait l’interopérabilité et affaiblirait l’un des principaux avantages du DCC.

Une structure uniforme permet de traiter les données d’étalonnage de manière cohérente, quels que soient le laboratoire émetteur, le pays ou la grandeur mesurée. Le certificat peut toujours indiquer si l’étalonnage est accrédité ou non, mais le format des données sous-jacentes reste compatible.

C’est cette structure commune qui rend le DCC évolutif. Elle permet aux données d’étalonnage de circuler plus facilement entre les laboratoires, les utilisateurs industriels, les plateformes logicielles et les systèmes qualité.

Pourquoi les données d’étalonnage lisibles par machine sont-elles importantes ?

La principale valeur ajoutée du DCC réside dans la facilité d’utilisation des données. Une fois les informations d’étalonnage lisibles par machine, les systèmes numériques les importent, les vérifient et les évaluent automatiquement.

Cela réduit la saisie manuelle des données et améliore la fiabilité des processus. Les systèmes de gestion des équipements de test reçoivent directement les résultats d’étalonnage. Ils comparent automatiquement les valeurs mesurées aux tolérances définies. Cela permet de vérifier l’exhaustivité, l’authenticité et la cohérence des certificats.

Pour les entreprises industrielles, cela se traduit par un flux de travail d’étalonnage plus efficace. Au lieu de collecter et d’interpréter manuellement les données des certificats, les équipes peuvent se concentrer sur l’analyse, la prise de décision et l’amélioration des processus.

Les données d’étalonnage lisibles par machine sont également importantes pour la documentation à long terme. Elles facilitent l’archivage numérique, la recherche structurée et l’accès aux résultats d’étalonnage historiques. Cela peut s’avérer particulièrement utile dans les environnements réglementés où la traçabilité et l’auditabilité sont essentielles.

Le rôle du DCC dans la traçabilité numérique

La traçabilité est l’un des fondements de la métrologie. Elle garantit que les résultats de mesure peuvent être rattachés à des références reconnues grâce à une chaîne ininterrompue d’étalonnages.

Le DCC renforce ce principe en documentant la chaîne de mesure de manière numérique et structurée. Les résultats d’étalonnage, les données d’incertitude, les informations sur les instruments et les métadonnées contextuelles peuvent être stockés dans un format facilitant la vérification automatique.

La traçabilité numérique gagne ainsi en praticité. Des logiciels peuvent vérifier si les données d’étalonnage sont complètes, si le certificat est authentique et si les valeurs répondent aux exigences définies. Il en résulte un processus qualité plus transparent et plus efficace.

Pour les entreprises utilisant un grand nombre d’instruments de mesure, cela peut constituer un avantage majeur. Plus le volume de données d’étalonnage à gérer est important, plus il devient essentiel de réduire les étapes manuelles et de standardiser la documentation.

Les opportunités offertes par le certificat d’étalonnage numérique

Le DCC ouvre la voie à un environnement d’étalonnage plus automatisé et connecté. Ses avantages ne se limitent pas à la gestion des documents. Ils concernent l’ensemble du processus d’étalonnage.

Un premier avantage est l’efficacité. Les données d’étalonnage peuvent être importées automatiquement dans des systèmes logiciels, ce qui réduit le travail manuel et évite les erreurs de transcription. Les processus gagnent ainsi en rapidité et en reproductibilité.

Un deuxième avantage est la normalisation. Lorsque les données d’étalonnage suivent une structure commune, il devient plus facile de comparer les certificats émis par différents laboratoires et de les intégrer dans des systèmes de gestion de la qualité.

Un troisième avantage est la transparence. La chaîne de mesure peut être documentée numériquement et vérifiée plus facilement. Cela facilite les audits, les revues internes de qualité et la documentation réglementaire.

Le DCC prend également en charge les applications de l’Industrie 4.0. Les données d’étalonnage lisibles par machine peuvent être utilisées dans la gestion automatisée des équipements de test. Mais également pour la documentation numérique de la qualité, l’analyse prédictive et les processus d’évaluation assistés par l’IA.

Enfin, les signatures numériques renforcent la sécurité. Elles permettent de vérifier l’authenticité et l’intégrité du certificat. Elles aident ainsi les utilisateurs à détecter les modifications non autorisées et à instaurer la confiance dans la documentation numérique.

DCC et l’Industrie 4.0

L’Industrie 4.0 repose sur des données fiables. Les machines, les capteurs, les plateformes logicielles et les systèmes qualité ne peuvent prendre de bonnes décisions que si les données qu’ils reçoivent sont précises, structurées et fiables.

Les données d’étalonnage font partie intégrante de ce socle. Lorsque des instruments de mesure participent à des processus de production ou de qualité automatisés, ils doivent fournir numériquement leur état d’étalonnage et leurs performances de mesure.

C’est ce que permet le certificat d’étalonnage numérique. Il transforme la documentation d’étalonnage en données exploitables et les intègre dans des systèmes connectés. Cela favorise les processus sans papier, les contrôles de conformité automatisés et une gestion plus intelligente des équipements de test.

À long terme, le DCC pourra également prendre en charge des applications plus avancées. Les historiques d’étalonnage peuvent identifier automatiquement des tendances, optimiser les intervalles d’étalonnage et détecter plus tôt les risques de mesure. Cette capacité explique pourquoi le DCC constitue un élément essentiel pour l’avenir de la métrologie numérique.

Conclusion

Le certificat d’étalonnage numérique n’est pas simplement un fichier PDF dans un autre format. Il s’agit d’un objet de données structuré, lisible par machine et sécurisé. Il reproduit le contenu d’un certificat d’étalonnage traditionnel d’une manière permettant aux systèmes numériques de le traiter directement.

En combinant un schéma XML, des métadonnées claires, le modèle D-SI et des signatures numériques, le DCC jette les bases de processus d’étalonnage automatisés, transparents et fiables. Il réduit la saisie manuelle des données, améliore l’interopérabilité et renforce la traçabilité numérique.

Bien que le DCC ne soit pas encore utilisé partout, il deviendra une norme d’avenir importante pour la métrologie.
Les entreprises qui préparent dès aujourd’hui leurs processus d’étalonnage au DCC se positionneront mieux pour les systèmes qualité connectés. Elles faciliteront aussi la documentation dématérialisée et les applications de l’Industrie 4.0.

En métrologie, l’avenir de la documentation d’étalonnage n’est pas seulement numérique. Il est structuré, sécurisé et lisible par machine.

Note
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter notre équipe. Pour plus d’informations sur notre centre d’étalonnage et de service après-vente, rendez-vous sur le site Internet de WIKA.

Lisez également nos articles
Manomètres avec QR code et Product Passport – Blog WIKA
Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres – Blog WIKA