Un transmetteur de pression est essentiel pour la découpe au jet d’eau, une méthode très efficace et abordable pour découper une large gamme de matériaux.

Le transmetteur de haute pression HP-2 de WIKA permet une surveillance de haute précision à des pressions jusqu’à 15.000 bar. Une précision de 0,25 % de la pleine échelle garantit la reproductibilité de la pièce, ce qui signifie que la pièce est découpée avec la même précision à chaque fois.
Avec le HP-2, les utilisateurs peuvent également bénéficier d’une réduction des temps d’arrêt et de maintenance de la machine.

Utilisation de la découpe au jet d’eau

La découpe au jet d’eau est l’une des solutions de découpe les plus flexibles et les plus rentables disponibles aujourd’hui, et l’utilisation d’un transmetteur haute pression accroît sa fonctionnalité.
Relié à une pompe à eau haute pression, le découpeur est facilement réglable pour différents matériaux et peut découper plus rapidement et plus proprement qu’avec les méthodes conventionnelles.

Ce process dynamique et respectueux de l’environnement élimine le risque de durcissement des matériaux sous l’effet de la chaleur générée et protège les utilisateurs de l’exposition aux fumées et poussières toxiques.
Lors de l’utilisation d’une découpeuse à jet d’eau, l’opérateur doit réguler avec soin une pression très élevée. Cela peut s’avérer difficile lorsqu’il s’agit de travailler avec des matériaux plus épais.

Lors de la découpe d’un morceau d’acier, par exemple, le jet d’eau est plus éloigné de la buse au moment de l’impact, ce qui peut entraîner des imprécisions. Les fluctuations dans le process de découpe se traduisent par des irrégularités coûteuses dans le produit final.

Certains utilisateurs finaux pensent qu’ils peuvent économiser de l’argent en utilisant un capteur de pression de qualité inférieure, mais c’est une fausse économie.
Les imprécisions sont un problème, tout comme les pics de pression, les pannes, les temps d’arrêt fréquents pour la maintenance et le remplacement des pièces, les perturbations qui entraînent une perte de productivité et, par conséquent, une perte de chiffre d’affaires.
Avec un transmetteur de pression de haute qualité comme le transmetteur de pression HP-2 de WIKA, de tels problèmes sont rares.

Transmetteur de pression de haute précision pour des conditions exigeantes

Une vitesse et une distribution constantes du jet d’eau sont la clé de la répétabilité lors de l’utilisation de cette méthode de découpe. Le transmetteur de pression HP-2, conçu spécifiquement pour les applications à haute pression jusqu’à 15.000 bar, offre des résultats fiables et précis, idéaux pour la découpe au jet d’eau.

Ce capteur robuste est conçu pour résister aux rigueurs de la haute pression et offre une durée de fonctionnement prolongée, même dans les applications exigeantes nécessitant une précision de 0,25 %.
Le HP-2 est l’un des rares instruments sur le marché à pouvoir mesurer de manière fiable la pression du fluide dans des situations de pression aussi élevée, ce qui permet un contrôle cohérent des conditions du process sur de longues périodes.
Les utilisateurs peuvent régler la plage de pression à l’intérieur d’une fourchette très étroite et travailler à leur pression spécifique tout le temps, à chaque fois.

Protection contre la cavitation et les pics de pression

Le système optionnel DIPS (Diaphragm Impact Protection System) protège le capteur contre les pics et les impulsions de pression en réduisant de manière significative le débit dans le canal de pression du capteur, ce qui modifie la trajectoire du flux pour empêcher les pics de pression d’avoir un impact direct sur la membrane du capteur.

Le DIPS prolonge également de manière significative la durée de vie du capteur de pression. Les clients signalent que le HP-2 dure deux fois plus longtemps avec le DIPS qu’en l’absence de cette option. La fiabilité et le cycle de vie plus long permettent de réduire les temps d’arrêt des machines et, par conséquent, d’augmenter la productivité.

Remplacement rentable des raccords de process

Même le transmetteur de pression le plus robuste n’est pas éternel, et la pièce la plus susceptible de défaillance dans n’importe quel environnement est le raccord process.
Afin de permettre aux utilisateurs de faire des économies d’argent, du temps et de frustration, WIKA propose l’option EPC (Exchangeable Process Connection) pour le HP-2. En cas de défaillance de cette pièce, l’utilisateur n’a qu’à remplacer un élément, ce qui représente une économie de 50 à 75 % par rapport à l’achat d’un transmetteur de pression neuf.

Le modèle HP-2 de WIKA offre une excellente précision, répétabilité et reproductibilité lors de l’utilisation de découpeuses à jet d’eau et d’autres équipements à haute pression.
Les caractéristiques optionnelles du transmetteur de pression augmentent encore les économies en prolongeant la durée de vie du capteur de pression et en permettant des remplacements à moindre coût.

Pour plus d’informations sur le HP-2 et d’autres instruments de pression, contactez WIKA.



Laisser une réponse