La plupart des manomètres dans le monde utilisent un raccord NPT ou GAZ (métrique) pour une installation de process. Il est donc utile de connaître leurs différences, mais aussi de reconnaître quelle version est utilisée sans avoir à retirer l’ensemble complet.
Avez-vous déjà vu un manomètre dans un jeu de tuyaux et vous êtes-vous déjà demandé quel type de raccord il possède ? Vous avez peut-être besoin de remplacer un instrument de mesure ou d’en acheter un neuf. Une façon de le savoir est de le retirer du point d’installation et d’examiner ses filetages, mais si le processus est actif, cela entraînera un temps d’arrêt du système. Cependant, il existe un moyen plus simple de savoir si un instrument utilise une connexion NPT ou G.
Les manomètres avec raccord NPT

Raccord 1/4 NPT
La plupart du temps, la réponse dépend de la géographie. Aux États-Unis ou au Canada, le manomètre s’accompagnera très probablement d’un raccord NPT (National Pipe Tapered). Ce type de filetage, normalisé par l’ANSI (American National Standards Institute) et l’ASME (American Society of Mechanical Engineers), est typique des instruments de mesure nord-américains que l’on retrouve dans les systèmes de tuyauterie, les pompes, les compresseurs, les systèmes hydrauliques, les machines mobiles et plusieurs autres applications.
Les raccords NPT mâles (externes) sont quelque peu coniques, le diamètre du filetage diminuant légèrement de la poignée à la pointe. Les filetages coniques assurent l’étanchéité le long des côtés du filetage. Cependant, en raison de la spirale de fuite, un ruban de Téflon® (PTFE) ou un composé d’étanchéité doit être utilisé pour assurer une bonne étanchéité. Les dimensions les plus courantes pour les raccords de manomètres aux États-Unis sont ⅛ pouce NPT, ¼ pouce NPT et ½ pouce NPT.
Les États-Unis et le Canada utilisent également des filetages parallèles tels que le connecteur NPSM (National Pipe Straight Mechanical). Cependant, ce type de filetage se trouve généralement sous la forme d’un composant femelle (interne) dans les dispositifs non pressurisés tels que les doigts de gant.
La forme conique des filetages NPT permet à l’utilisateur de continuer à faire tourner la connexion de quelques degrés supplémentaires après le scellage jusqu’à ce que l’instrument atteigne la position souhaitée. Le serrage doit cependant être effectué avec précaution : une compression excessive peut entraîner un frottement et un serrage excessif peut endommager les filets. Ces situations sont problématiques dans les applications qui nécessitent une installation et un démontage réguliers du manomètre.
Les raccords GAZ des manomètres

Raccord G 1/4 B
Si le système de tuyauterie est situé en Europe, en Asie ou en Amérique latine (pratiquement partout dans le monde à l’exception des États-Unis et du Canada), le manomètre aura très probablement les filetages cylindriques d’un raccord BSPP (British Standard Pipe Parallel), indiqués par la lettre G*. Les variantes coniques du système de classification BSP sont indiquées par les mots ISO7, par exemple R1 / 4-ISO7.
Ces connexions sont souvent appelées connexions métriques parce qu’elles sont utilisées dans le système métrique et que les dimensions sont basées sur des mesures métriques. Les raccords GAZ ont un corps cylindrique (diamètre constant) avec un filetage parallèle (droit). Le but principal des filetages parallèles est de contenir la pression, ce qui permet une installation et un retrait réguliers sans endommager le filetage. Un joint d’étanchéité est nécessaire pour sceller le raccord. Etant donné que le raccord est scellé sur le joint et non sur le filetage lui-même, aucun mastic d’étanchéité ou ruban PTFE n’est nécessaire.

Joint d’étanchéité sur un manomètre avec raccord GAS
Comme le filetage d’un raccord GAZ est inséré par le bas dans la partie plate de la clé, aucun filetage n’est laissé à découvert. Une fois que le connecteur a atteint le fond (du filetage) pour créer l’étanchéité, le positionnement de l’outil ne peut plus être changé. Pour éviter le problème de positionnement inconfortable de l’instrument, utiliser un « joint d’écrasement » et serrer manuellement le raccord. Au point de résistance, il reste environ 1½ tours avant que la rondelle du concasseur ne s’aplatisse. Cette marge de manœuvre permet à l’utilisateur d’affiner la position finale du manomètre à l’aide d’une clé**. Si la position de l’instrument n’est pas critique, un joint plat peut être utilisé.
En y regardant de plus près, on peut voir une différence entre les raccords NPT et GAZ
Si on les place côte à côte, la différence entre les deux types de raccords est évidente. Le filetage NPT est légèrement conique, tandis que le raccord GAZ est droit. Un autre aspect évident est que le connecteur du GAZ se termine par une petite saillie (mamelon), utilisée pour centrer le joint. Si vous avez des manomètres (à bagues filetées) à portée de main, une troisième méthode consiste à mesurer l’angle entre les filetages : celui des filetages NPT est de 60° et celui des filetages BSP de 55°.
Mais que faire lorsque le manomètre est déjà inclus dans le processus ? Existe-t-il un moyen simple de savoir quel type de connecteur possède un instrument sans avoir à le retirer ? Oui. Étant donné qu’un raccord GAZ atteint le fond, aucun filetage n’est visible. Dans un port NPT, vous pouvez voir des filetages PTFE exposés ou du ruban d’étanchéité.
Raccordements NPT vs raccordements GAZ
| Raccordement NPT | Raccordement GAZ | |
| Forme filetée | Légèrement conique | Cylindrique |
| Embout fileté | Chanfreiné | Petit porte-à-faux (mamelon) |
| Angle de filetage | 60° | 55° |
| Visible à l’assemblage | Filetage visible ou ruban PTFE | Aucun filetage apparent |
Les experts en pression de WIKA connaissent les normes de mesure nationales et internationales, les manomètres et ceux qui sont les mieux adaptés à vos process industriels. Contactez-nous pour plus d’informations.
*Bien que le BSP soit maintenant basé sur des mesures métriques, les noms de ce système reflètent toujours leurs origines impériales. C’est pourquoi les noms des connexions G et R vont de 1/8 à 6 (pouces), au lieu de 6 à 150 (mm). Comme pour « A » ou « B » dans certains noms, comme le type de connexion commun G ¼ B, la lettre indique ce que les utilisateurs savent 1) est un filetage mâle, puisque dans le nom du port femelle BSP n’est pas une lettre au bas et 2) sa classe de tolérance.
** Pour éviter d’endommager le filetage du manomètre, quel que soit le type de raccordement, utiliser la clé appropriée et l’utiliser uniquement sur la partie plate du raccordement. De plus, ne serrez jamais à la main un instrument à l’aide du boîtier ou de l’étui.

Bonjour, je n’arrive pas à trouver quel est le type de filetage des robinets de chasse d’eau 3/8″. Est-ce du NPT ou BSP ? Le BSP est-il uniquement réservé au GAZ ?
Bonjour Chris,
Et merci pour l’intérêt que vous portez à notre blog.
Afin de vous aider au mieux je vais vous décrire les 2 raccords :
Les raccord NPT sont de forme conique et l’étanchéité se fait sur les filets. L’utilisation d’un joint n’est pas requis.
Les raccord GAS sont cylindriques et peuvent être utilisés sur tout type de fluides. Un joint plat en matière plastique (viton, PTFE…) ou un joint à écrasement en métal doivent être utilisés pour garantir l’étanchéité.
Ces 2 types de raccords sont utilisés dans l’industrie.
Il existe aussi d’autres type de filetages; métrique ISO, Whitworth UNC, UNF pour les plus courants.
J’espère que cette réponse vous apportera les connaissances attendues.
Cordialement
Stéphane Peyrache
merci beaucoup de votre repense
bien expliqué
Bonjour moi je suis completement paumé, je voudrais savoir si un npt 3/8 male peu de s monter sur un m14x125 femelle
merci
Bonjour Sergio,
Merci pour votre question.
La réponse est clairement “non”. Les raccords NPT sont des raccords à filetage coniques dont l’étanchéité se fait sur les filets tandis les raccords métriques type M14x125 possèdent des filetages droits/parallèles où l’étanchéité se fait théoriquement à l’extrémité du raccord (pas sur le filetage).
Même si les dimensions proches de filetages droits et coniques peuvent donner l’impression qu’il est possible de visser l’un dans l’autre, il y aura toujours un risque quant à l’étanchéité du montage, celle-ci n’étant pas cohérente entre les 2 formes de filetage.
J’espère que cette réponse vous aura apporté l’éclaircissement dont vous avez besoin.
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à venir nous les poser sur notre tchat, présent sur le site https://www.wika.com/fr-fr/page_d_accueil.WIKA
Très cordialement
Stéphane Peyrache
Merci madame
Bonjour
J’ai un problème similaire.
J’ai acheté un pressostat et le raccord de sortie mâle SAE (embout avec cône) de 1/4 (diam environ 11 mm) mais je dois le raccorder sur un raccord normalisé de chez nous, en 3/4 ou 1/2 mâle ou femelle, mais je ne trouve pas de raccord adaptable.
Merci pour votre aide
Cordialement
Bonjour Dany,
Tout d’abord merci d’avoir lu notre article.
Le cœur de métier de WIKA est de concevoir et de produire des instruments de mesure pour la mesure de pression, température, niveau, débit, force.
Mais nous avons aussi dans notre gamme quelques raccords au pas du Gaz et NPT que nous vendons en accessoires complémentaires.
Quand au raccord de type SAE, c’est un raccord spécifique au marché du chauffage et de la climatisation.
Je vous conseille de vous rapprocher d’un distributeur spécialisé dans ce domaine qui sera répondre à votre besoin.
Très cordialement,
Stéphane Peyrache
Bonjour,
Peut-on monter du 1/4 ou 1/8 gaz dans du 1/4 NPT ?
Cordialement,
Merci pour votre réponse
Bonjour Souph,
Tout d’abord je vous remercie pour l’intérêt que vous portez à notre article.
Pour répondre à votre question, une présentation de ces 2 raccords s’impose :
– Le raccord gaz est un raccord de type cylindrique et l’étanchéité est faite par l’ajout d’un joint
– Le raccord NPT est un raccord conique avec une étanchéité métal sur métal au niveau du filet
Comme vous le voyez, il n’est pas possible de les monter ensemble.
Toutefois, il est possible d’utiliser un raccord intermédiaire que nous proposons dans notre gamme. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à faire votre demande sur [email protected] ou de vous rapprocher d’un distributeur WIKA dont vous trouverez la liste dans la rubrique contact sur notre site internet.
En espérant avoir répondu à votre question,
Très cordialement
Stéphane Peyrache
Bonjour,
Je voudrais savoir si le filetage NPT est adapté dans une tuyauterie qui contient du gaz oubien il faut impérativement utiliser le filetage BSP (parce qu’il est appelé filetage gaz!!) dans ce cas la ?!
J’attends votre réponse avec impatience.
Cordialement.
Bonjour,
Tout d’abord nous présentons tous nos vœux pour cette nouvelle année.
POur répondre à votre question, il n’y a pas de contre-indication particulière à utiliser un filetage conique pour un fluide gazeux.
L’utilisation d’un raccord NPT ou BSP est davantage due aux standards d’un pays ou une industrie : les raccords NPT sont davantage utilisés dans les pays anglo-saxons ou dans certaines industries comme celle du pétrôle, les raccords au pas du gaz plutôt dans les pays européens.
Très cordialement
Pierre Forestier
Bonjour Sandrine, je me permet également une question car je suis un peu perdu.
Je veux me faire un banc de test hydraulique avec des manomètres, pour cela je dois faire faire des pièces d’interface pour adapter mes canalisations sur les mano. Je cherche la norme qui décrit le filetage femelle dans laquelle le manomètre devra se visser.
Quand je vais voir les distributeurs de ma région ils ne savent pas me répondre précisement et me disent c’est du » 1/4′ GAZ à fond plat ou alors à fond conique (BSP si j’ai bien compris) » (pour les mano de 63 mm) et » 1/2′ GAZ à fond plat » (pour les mano de 100 mm) sans aucune indications pour les dessiner, ni les désigner.
Pourriez-vous me conseiller la norme standard la plus adaptée à cet objectif (pression hydraulique maxi ~180 bar) avec si possible un lien vers cette norme qui décrit ce filetage afin que je puisse le représenter sur mes plans.
.
D’avance je vous remercie pour votre aide.
Olivier
Bonjour Olivier,
Tout d’abord, je vous souhaite une excellente année 2021.
A l’aide du lien suivant, (désolé, ce document n’existe pour l’instant qu’en version anglaise), vous devriez trouver des informations adéquates sur les piquages destinés à recevoir des instruments de mesure à raccord fileté.
https://www.wika.com/media/Technical-information/French/ds_in0003_fr_fr.pdf
Par ailleurs, en terme de norme pour les filetages de tuyauterie, il y a la norme ISO 228-1.
En espérant avoir répondu à votre question,
Très cordialement
Pierre Forestier
Je vous remercie beaucoup pour votre réponse. Vous m’avez aidé.
Olivier
Bonjour,
raccordement procédé: NPT 1/2″-14 femelle ( brides standard écartement 54 mm ). pouvez m’éclairez sur ce qui est écrit en parenthèses.
Bien à vous,
jeronimo
Bonjour,
Il semble que le raccordement auquel vous faites référence concerne probablement un instrument de mesure de pression différentielle. Ces instruments sont équipés de 2 raccords de pression (pour prendre les 2 pressions à partir desquelles sera établie la pression différentielle) et généralement, ces 2 raccords sont l’un à côté de l’autre avec un entraxe (= distance entre les 2 raccords) qui est par exemple pour les transmetteurs de process différentiels standardisé à 54mm (ceci notamment pour faciliter l’installation de manifolds). C’est aussi le cas sur certains manomètres différentiels. Voici les liens des fiches techniques de 2 instruments de mesure de pression différentielle où vous pourrez constater que l’entraxe au niveau des raccords est de 54 mm.
https://www.wika.com/media/Data-sheets/Pressure/Process-transmitters/ds_pe8622_fr_fr.pdf
https://www.wika.com/media/Data-sheets/Pressure/Mounting-accessories/ds_ac0908_fr_fr.pdf?highlightedText=ac
En espérant vous avoir apporté les éclaircissements dont vous aviez besoin
Très cordialement
Pierre Forestier
Bonjour
Pour un manomètre de bec un sortie en 1/8npt , quel raccord dois-je utiliser pour assurer l’étanchéité ?
Merci à vous
Bonjour Serge,
les raccords NPT étant des raccords à filetage conique, l’étanchéité se fait sur les filets ; de façon générale, de nombreux utilisateurs mettent de la bande Téflon sur le filetage avant assemblage de façon à assurer l’étanchéité.
En espérant avoir répondu à votre question,
Cordialement
Pierre Forestier
Blog exceptionnel ! Bonne continuité
https://www.medespoir.ch
Bonjour,
Je cherche à connaitre quel couple de serrage appliquer pour un mano 1/2G.
Merci d’avance.
Bonjour,
Nous vous remercions de votre intérêt pour nos articles blogs et pour WIKA.
Concernant le couple de serrage à utiliser pour le montage d’un manomètre avec raccord au pas du gaz : en fait, l’étanchéité étant réalisée avec ce type de raccord à l’aide d’un joint positionné à l’extrémité du raccord autour du téton de centrage (caractéristique du raccord au pas du gaz), le couple de serrage dépendra du type de joint utilisé et il n’est donc pas possible de fournir une valeur de serrage universelle.
À titre d’exemple, lorsque le montage est effectué à l’aide d’un joint WIKA à écrasement (voir bas de la page 2 de la fiche technique consacrée aux joints d’étanchéité : documentation joints) , nous préconisons un couple de serrage entre 60 et 120 Nm.
Cordialement
Pierre FORESTIER
Spécialiste produits WIKA
Bonjour, après lecture de:
» La forme conique des filetages NPT permet à l’utilisateur de continuer à faire tourner la connexion de quelques degrés supplémentaires après le scellage jusqu’à ce que l’instrument atteigne la position souhaitée…. »…
Je cherche à connaitre quel couple de serrage, si il existe , à appliquer pour un mano 1/2NPT. et un équipement type détecteur de niveau en 3/4 NPT.
Merci d’avance.
Bonjour,
Merci pour votre question. De façon générale, pour un raccord conique type NPT, il convient de mettre un peu d’antigrippant sur le filetage, l’équivalent de 2-3 tours de ruban téflon et d’appliquer un couple de serrage d’environ 55-60 Nm pour un filetage ½ NPT et d’environ 90-100 Nm pour un filetage ¾ NPT.
Bien cordialement
Pierre Forestier
Bonjour,
Peut-on remplacer du 1/4 BSP par du 1/4 NPT si l’on rajoute de la pate d’étanchéité, svp ? Je souhaite adapter un embout direct system (tuyau plongée de stab.) sur un gonfleur parkside pour gonfler les pneus de la voiture avec une bouteille de plongée.
Cordialement
Bonjour,
Merci pour votre question.
La caractéristique des raccords BSP, qu’on appelle aussi les raccords « gaz », (par ex., 1/4 BSP = G1/4), c’est que le filetage est droit, par opposition avec un filetage NPT où le filetage est conique (la différence peut se voir à l’œil nu).
Dans le case qui vous occupe, notre conseil serait plutôt d’utiliser un adaptateur entre les 2 filetages qui vous garantira une bien meilleure étanchéité.
Cordialement.
Pierre Forestier
Bonjour,
Pourquoi dit ‘on 1 pouce BSP( mesure 33,24mm) alors que 1 pouce mesure en réalité 25,4 mm…
Merci.
Bonjour,
Merci pour votre intérêt pour les articles de notre blog et pour votre question.
C’est effectivement surprenant, d’autant plus qu’à la base le terme BSP voulant dire « British Standard Pipe » ; les appellations BSPP (« British Standard Pipe Parallel ») ou « filetage gaz » « ou filetage au pas du gaz » définissent le même type de raccord.
En fait, les dimensions sont régies par la norme ISO228-1:2000) et les désignations 1/4″, 1/2″, 1″, etc, ne sont que des désignations selon la norme et ne correspondent pas à des dimensions.
Cordialement.
Pierre Forestier
je recherche les dimensions/plan coté/gamme d’usinage pour réaliser une embase pour un manomètre 1/4″ G ?
j’utilise des manos wika, excellent rapport qualité prix ! (pub gratuite)
merci, cdt
Bonjour
Nous vous remercions pour votre commentaire, vous pouvez contacter directement notre service commercial ou notre réseau de distribution pour votre besoin en raccordement.
Toutes les informations sont ici :https://www.wika.com/fr-fr/contact.WIKA
Cordialement
Betty Pic
Bonjour, j’ai un branchement à faire d’une norme iso vers norme américaine.
Il me faudrais un raccord 5/8 » 18UNF male vers 1/2 iso femelle dans l’ideal.
Est ce que ce raccord existe?
Sinon comment puis-je faire?
Cordialement
Merci
Bonjour
Nous vous remercions pour votre message.
Il existe une multitude de raccords, nous proposons de l’instrumentation de mesure avec des raccords en Gaz ou NPT.
Je vous invite à vous rapprocher d’un fabriquant de raccords afin d’obtenir un adaptateur pour des filetages particuliers.
Cordialement
Betty Pic