Les unités de mesure les plus répandues pour la mesure de pression sont par exemple le bar, psi, kg/cm2, MPa ou encore inHg (inche de mercure). Dans la plupart des pays, une unité particulière est devenu le standard communément utilisé, et ce n’est évidemment pas toujours la même. Il est donc régulièrement nécessaire de devoir convertir une valeur de mesure de pression selon une autre unité de mesure que celle utilisée à l’origine.

Par exemple, dans les fiches techniques destinées aux Etats-Unis, on trouve en standard l’indication des pressions exprimée en psi. Mais en France, en Allemagne et dans de nombreux pays d’Europe de l’ouest, l’unité de mesure standard est le bar.

Comment peut-on convertir des valeurs de pression de psi en bar ou l’inverse ?
Que vaut 1 bar en psi ? 1 bar = 14.503774 psi
Que vaut 1 psi en bar ? 1 psi = 0.068948 bar

Il est très facile de convertir de nombreuses unités de mesure aussi bien en pression qu’en température avec le convertisseur d’unités présent sur notre site internet.

Les instruments de mesure de pression WIKA, qu’ils soient mécaniques ou électroniques, sont disponibles avec différentes unités de mesure : bar, kPa, MPa, psi, kg/cm² et bien d’autres encore.

 



Une Réponse à
  1. Alain

    En matière de pression atmosphérique, l’unité de pression employée est l’hectopascal (hPa) autrefois appelée millibar, chacune de ces unités valant exactement 100Pa.
    En matière de pression artérielle, donc dans le domaine médical, au moins en France, c’est le millimètre de mercure (mmHg) ou Torr (nom donné par hommage à Torricelli), qui continue d’être employée. Cette dernière unité est définie comme la 760ème partie de la pression atmosphérique dite « normale » de 1013,25 hPa. Je vous laisse le soin de faire le calcul de la conversion du Torr en Pa, soit 101325 / 760.
    Bien cordialement.
    Alain


Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.