L’hexafluorure de soufre, ou pour faire plus court le gaz SF6, est de loin le plus fort gaz à effet de serre connu. Son impact sur le climat est environ 23.000 fois plus élevé que celui du dioxyde de carbone, et sa durée de présence dans l’atmosphère est d’environ 3200 ans.

Source : Federal Statistical Office: Enquête sur l’impact particulier sur le climat de « l’hexafluorure de soufre » (SF6), Wiesbaden, 2015
Grâce à ses propriétés spécifiques, le gaz SF6 a été et reste utilisé dans de nombreuses industries. Mais pour prévenir ses effets néfastes sur le climat, l’utilisation de ce gaz a été interdite pour de nombreuses applications depuis le 4 juillet 2007. C’est par exemple le cas des fenêtres anti-bruit, des chaussures de sport ou encore du gonflage des pneumatiques de véhicules.
Néanmoins, dans de nombreux autres cas de figure, même si des alternatives commencent à être testées, le gaz SF6 reste pour l’instant la solution la plus adaptée. Le principal domaine d’utilisation du gaz SF6 est lié à la production et au transport de l’électricité. Dans les disjoncteurs à isolation gazeuse par exemple, le gaz SF6 agit comme un fluide isolant extrêmement efficace avec une fonction d’extinction d’arc électrique durant le process de commutation.
Règlementation de l’Union Européenne
Dans le but de limiter l’impact du gaz SF6 ainsi que des autres gaz fluorés contribuant à l’effet de serre, une nouvelle règlementation concernant ces gaz fluorés contribuant à l’effet de serre a été adoptée par le parlement européen en 2006. Cette règlementation retravaillée, dénommée EU 517/2014 et plus communément appelée règlementation « F-gas », est entrée en vigueur en 2015. Pour accroître la responsabilisation des utilisateurs de gaz SF6 et afin de réduire les émissions liées à des pratiques négligentes, l’article 10 de la règlementation « F-gas » prescrit la nécessité de mesures de formation.
Formation et certification
Les personnes qui sont amenées à effectuer des travaux en lien avec l’hexafluorure de soufre (SF6) doivent maintenant être dûment formées et certifiées. Figurent entre autres parmi les activités concernées :
- L’installation, la mise en service, la maintenance, la réparation et l’arrêt des disjoncteurs électriques à isolation gazeuse
- La réalisation de tests de fuites sur des installations concernées par la règlementation « F-gaz »
- La récupération de gaz SF6
L’objectif de cette formation est de permettre aux personnels concernés de pouvoir mener leurs travaux en lien avec les gaz contribuant fortement à l’effet de serre en toute responsabilité afin d’éviter les émissions résultant de pratiques inadaptées. La formation et la certification sont mises en œuvre selon les règlementations européennes EC 842/2006 et EC 305/2008 ainsi qu’en accord avec le décret sur la protection du climat liée aux produits chimiques.
Note
Actuellement, il y a chez WIKA 2 instructeurs certifiés communiquant leur savoir-faire pour garantir ensuite sur le terrain la mise en œuvre de bonnes pratiques de la part des personnels techniques. La certification SF6 a lieu au centre de formation de WIKA à Klingenberg (40 minutes de Francfort) et comprend exercices pratiques et tests de connaissance. WIKA est l’un des organismes de test et de certification dûment reconnus en Allemagne et est de ce fait habilité à dispenser ces formations avec tests finaux.
Vous pouvez trouver plus d’informations sur notre site internet dans la partie « Service – formation SF6«

Quelle sont les cause d’Explosion du gaz sf6 dans un compartiment électric..d’un disjoncteuer par exp
Bonjour Amor,
Ce n’est pas le SF6 en lui-même qui explose ; il peut se produire une explosion d’un compartiment électrique lorsque l’isolation électrique de celui-ci n’est plus assurée, par exemple s’il y a une fuite importante et que le gaz SF6 n’est plus présent en quantité suffisante dans ledit compartiment. Des situations dangereuses peuvent également intervenir si le gaz SF6 perd trop ses propriétés d’origine, comme par exemple s’il contient trop d’humidité ou trop de produits de décomposition. Ce sont pour ces raisons qu’il convient de surveiller la densité de gaz dans les compartiments et la qualité du gaz au cours de ses cycles d’utilisation. Les instruments de mesure de densité de gaz SF6 WIKA ainsi que les analyseurs de gaz SF6 WIKA remplissent respectivement ces fonctions.
J’espère avoir répondu au mieux à votre question,
Très cordialement
Pierre Forestier
Bonjour,
Faut il avoir la formation et la certification, pour effectuer uniquement une mesure ( Manomètre) de pression gaz SF6 sur un pôle de disjoncteur?
Merci d’avance
Bonjour Emilie,
La réponse est oui, il faut avoir une formation et certification pour la manipulation du gaz SF6.
Si vous avez besoin de cette formation, nous vous donnerons avec plaisir les coordonnées d’un partenaire qui assure depuis de nombreuses années cette prestation pour nous.
Très cordialement
Sandrine Beaufils
comment détecter les fuite de gaz SF6 dans les compartiments ?
Bonjour,
Très bonne question et nous vous remercions de nous la poser.
Notre réponse sera double. En effet, il y a 2 approches possibles ; à savoir « Comment localiser une fuite sur un compartiment », ou alors « Comment se rendre compte qu’il y a une fuite sur un compartiment.
Afin de localiser une fuite sur un compartiment, le plus simple est d’utiliser un Détecteur de Gaz SF6 de type GIR-10 par exemple.
Celui-ci va vous permettre en déplaçant l’extrémité de la sonde le long de votre compartiment de localiser de façon très précise l’endroit du compartiment qui présente la fuite.
Plus la concentration en SF6 dans l’air sera forte plus un signal sonore vous avertira et vous pourrez contrôler sur l’appareil le niveau de fuite rencontrée.
Seul instrument sur le marché doté d’une mesure par Infrarouge non-dispersif, il vous permettra de localiser et détecter des fuites jusqu’à 3g/an.
Cette technologie, extrêmement précise, est totalement insensible aux autres composés fluorés qui pourraient venir perturber votre recherche.
Si par contre, vous souhaitez sur vos installations, être averti lorsqu’un de vos compartiments se met à fuir, nous avons des solutions de monitoring dédiées, du type GMK-20 par exemple.
Grace a des capteurs de pression compensés en température, et une remontée d’informations sur un cloud ou votre serveur, vous serez capable de détecter une fuite dès son apparition.
Vous serez alors sur quel compartiment elle se localise.
Grace à un algorithme mathématique, défini spécifiquement en fonction de vos installations, vous serez alors capable de déterminer la taille de la fuite et d’anticiper un éventuel déclenchement de seuil d’alarme de complément de remplissage ou de mise en sécurité. Notre solution vous communiquera alors un délai avant déclenchement.
Veuillez également trouver un lien vers notre livre blanc sur le management du SF6 et les problématiques de fuite et d’humidité.
Il devrait également vous apporter des informations importantes. La priorité pour les exploitants de gaz SF6 : détecter les fuites
En espérant répondre à votre questions, n’hésitez pas à revenir vers nous pour de plus amples informations.
Julien GUAIS
Responsable produit SF6
Bonjour,
Nous remplaçons des cellules haute-tension contenant du SF6.
Nous souhaitons éliminer ou faire recycler le gaz des anciennes cellules, considéré DID.
Malgré de longues recherches nous ne trouvons pas de filière de traitement de ce déchet.
Pouvez-nous nous aider ?
Cordialement
Bonjour,
Merci pour votre question, mais hélas, je ne crains de ne pouvoir vous aider. Nous sommes fabricant d’instrumentation et équipements SF6, mais pas du tout impliqués dans l’approvisionnement ou le retrait du marché du gaz SF6.
Le conseil que je pourrais vous donner est de vous adresser aux sociétés qui vendent du gaz (exemple Air Liquide), mais peut-être l’avez-vous déjà fait.
Cordialement.
Pierre Forestier