L'instrument de mesure fonctionne-t-il toujours comme il le devrait ? Les capteurs de pression avec fonction IO-Link et diagnostic intégrée fournissent des informations sur leur état en un coup d'œil. Ce que cela signifie en détail peut être illustré à l'aide …
Savoir-faire
Les montages sur séparateur à membrane avec raccord TRI-CLAMP® sont compatibles avec NovAseptic®.
Stéphane Peyrache | Savoir-faireDans les applications sanitaires, les montages sur séparateur assurent une surveillance sûre et précise de la pression du process. C'est pourquoi WIKA propose également des assemblages soudés de séparateur et d'instrument de mesure avec raccord TRI-CLAMP® pour …
CANopen : signaux numériques plutôt qu’analogiques
Pierre Forestier | Savoir-faireContrairement à un signal analogique, qui, en tant que grandeur physique, peut prendre des valeurs de façon continue, un signal numérique est constitué de valeurs distinctes. Personnellement, je pense toujours à de longues chaînes de zéros et de uns flottant …
« Reconnu UL », » Homologation UL » – Quelle est la différence ?
Sandrine Beaufils | Savoir-faire"L'agrément UL" est un agrément produit important et bien connu. Le fait qu'il existe différents agréments pour "UL" ("Underwriters Laboratories") est toutefois moins connu. Lorsque l'on parle en général "d'agrément UL", il s'agit dans la plupart des …
Qu’est-ce que la pression relative et comment est-elle mesurée ?
Stéphane Peyrache | Savoir-faireWIKA répond aux questions fréquemment posées (FAQ) sur les principes physiques de base de la pression et de la mesure de la pression. Cela comprend des explications sur la pression absolue, la pression atmosphérique, la pression relative et la pression …