Savoir-faire

Capteurs de niveau – l’embarras du choix ?

Guy Deiber | Applications, Niveau, Savoir-faire
Füllstandssensor

En cherchant un capteur de niveau, on peut rapidement être submergé par la grande diversité de solutions disponibles sur le marché. Un capteur de niveau, que ce soit pour la détection d’un seuil de niveau ou pour une mesure continue, peut être sélectionné …

Continuer à lire...

Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?

Pierre Forestier | Applications, Savoir-faire
Qu'est-ce que le SF6 ?

L'hexafluorure de soufre ou SF 6 est un gaz artificiel largement utilisé dans les équipements électriques haute tension. Il est incolore, inodore, non combustible et chimiquement très stable. Il ne réagit donc pas avec d'autres substances à température …

Continuer à lire...

Les ateliers d’innovation de valeur – Qu’est-ce que c’est ?

Philippe Bertrand | Savoir-faire
ateliers d’innovation de valeur

L'objectif des "ateliers d’innovation de valeur", est d'en savoir plus sur les clients et leurs besoins et de trouver des solutions avec eux. Si vous recherchez le terme «stratégie de l'océan bleu» dans Wikipedia, le résultat résumé mais concis est le …

Continuer à lire...

Quels sont les configurations disponibles pour un capteur de pression ?

Philippe Bertrand | Pression, Produits, Savoir-faire
Capteurs de pression

Les différents niveaux de configuration possibles pour une solution de mesure de pression ne sont définis conceptuellement dans aucune norme. Chez WIKA, nous avons choisi la terminologie suivante : Un capteur de pression (également transmetteur de …

Continuer à lire...

L’eau : l’impureté la plus puissante de l’appareil SF6 à isolation gazeuse

Pierre Forestier | Savoir-faire
Condensation gris clair

L'hexafluorure de soufre est le gaz le plus couramment utilisé comme isolant dans les appareils de transmission et de distribution de puissance. Cependant, l'eau peut affecter négativement les capacités diélectriques du gaz SF6. Pour éviter les problèmes …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales