L'utilisateur est souvent confronté à la question: quel type de capteur de pression dois-je utiliser - un capteur de pression absolue ou relative ? De la transformation des aliments aux usines pétrochimiques, au moulage par injection plastique et à de …
Savoir-faire
Différence entre la mesure de pression relative et la mesure de pression absolue
Pierre Forestier | Savoir-faireLa question de savoir ce qui différencie la mesure de pression absolue par rapport à la mesure de pression relative est récurrente. D’un point de vue purement théorique, il est assez facile de répondre : en pression relative, on mesure une valeur de …
Pourquoi mesure-t’on la densité du gaz SF6 plutôt que sa pression ?
Pierre Forestier | Savoir-faireCe sont entre autres les fabricants de disjoncteurs haute et moyenne tension qui utilisent le gaz SF 6 pour ses propriétés isolantes. Mais il faut surveiller la présence du gaz dans les cuves car une fuite de gaz SF 6 altère l’isolation électrique et peut …
Dérivation de chaleur
Philippe Bertrand | Savoir-faire"Un thermomètre ne mesure dans le meilleur des cas que sa propre température". L’objectif est donc d’aligner la température de l’élément sensible à celle du média mesuré. C’est seulement à cette condition que le thermomètre indiquera la réelle …
Etalonnage / contrôle de la contamination par vanne de blocage et de purge
Nicolas Chevin | Savoir-faireUne vanne de blocage et de purge peut être utilisée pour empêcher l'écoulement de la contamination depuis un instrument sous test (DUT pour Device Under Test) vers un contrôleur de pression. Cette procédure comprend «l'échauffement» et la purge du …