Il existe aujourd’hui deux méthodes d'étalonnage pour les instruments de mesure de température - l'étalonnage comparatif et l'étalonnage en points fixes. La méthode d'étalonnage à utiliser sera définie selon les exigences de précision et le type …
Savoir-faire
Le principe de fonctionnement du manomètre à tube manométrique
Pierre Forestier | Savoir-faireLes manomètres à tube manométrique sont les instruments de mesure de pression mécanique les plus fréquemment utilisés. Ce principe de mesure a été créé par un ingénieur français au milieu du 19 ème siècle; il est basé sur un ressort élastique et un …
Quel est le bon élément de mesure entre le Pt100, Pt1000 ou le CTN ?
Sébastien Réaux | Savoir-faireLe secteur de la construction de machine me demande souvent quel est le bon élément de mesure pour eux. C'est pourquoi je veux, dans cet article, vous expliquer les différences entre les résistances les plus couramment utilisés - Pt100, Pt1000 et CTN. J'irai …
Vérification ou étalonnage ?
Nicolas Chevin | Savoir-faireDans l'usage général, le terme «vérification» est souvent mélangé avec "étalonnage". Contrairement à l'étalonnage, où l'écart d'une valeur mesurée est déterminé et certifié en fonction d'une norme, la vérification va bien au-delà et reste une …
Conversion des unités de mesure
Pierre Forestier | Savoir-faireLes unités de mesure les plus répandues pour la mesure de pression sont par exemple le bar, psi, kg/cm 2 , MPa ou encore inHg (inche de mercure). Dans la plupart des pays, une unité particulière est devenu le standard communément utilisé, et ce n’est …