Les caractéristiques de l'écran sont un important critère de sélection au moment de l'achat d'un indicateur numérique. Voici les différents points qui doivent être pris en considération : 1. Le nombre de segments Cela concerne les segments …
Savoir-faire
Qu’est-ce qu’une sonde de niveau / un transmetteur de pression submersible ?
Philippe Bertrand | Savoir-faireLe transmetteur de pression submersible, parfois aussi appelé sonde de niveau, est un modèle particulier de capteur de pression utilisé pour la mesure de niveau dans les réservoirs, les puits et forages. Pour les mesures de niveau, la sonde de niveau est …
Unités de mesure de pression
Pierre Forestier | Savoir-faireVous vous êtes sans doute déjà demandés au moins une fois pour quelle raison il existe autant d’unités de mesure de pression différentes dans le monde et quelles sont les plus répandues ? Il est facile de répondre à ces questions : tout d’abord, il …
Comment mesurer le niveau d’un liquide dans un réservoir ou comment la mesure de niveau hydrostatique fonctionne-t’elle ?
Philippe Bertrand | Savoir-faireLe niveau d'un liquide tel que l'eau ou l'huile dans un réservoir ou un récipient peut être mesurée indirectement par la pression hydrostatique de la «colonne de liquide». La pression hydrostatique sous une colonne de liquide statique augmente directement avec …
Quelle est la différence entre étalonnage et ajustage ?
Nicolas Chevin | Savoir-faireLes instruments de mesure de pression et de température sont utilisés dans presque tous les domaines de la fabrication industrielle. Une des conséquences des contraintes mécanique, chimique et thermique continues fait que ces instruments vieillissent et ne …