Savoir-faire

Qu’est-ce qu’un manomètre à membrane et comment fonctionne-t-il ?

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

La membrane flexible d'un manomètre à membrane, un manomètre industriel spécifique, lui confère plusieurs avantages par rapport aux manomètres à tube manométrique standard et aux manomètres à capsule. Un manomètre à membrane utilise une membrane …

Continuer à lire...

Quel temps de réponse pour les thermomètres électriques (= sondes de température) ?

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Il existe de nombreuses raisons d'utiliser des thermomètres électriques avec un temps de réponse court : optimisation du rendement, utilisation plus efficace de la plage de travail d'un process, prévention de la surcharge thermique du milieu de traitement. Mais …

Continuer à lire...

WIKA certifié selon la norme nucléaire ISO 19443

Benjamin Besset | Général, Savoir-faire

L'utilisation civile de l'énergie nucléaire est un marché important. Afin de mieux se positionner au niveau mondial en tant que partenaire de solutions sur ce marché, WIKA s'est donc fait certifier conformément à la nouvelle norme de gestion de la qualité, ISO …

Continuer à lire...

Abrogation de la directive CE79/2009 pour les véhicules à hydrogène : Impact sur les capteurs de pression

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

  Conformément au contrat vert européen, l'UE s'est engagée à être neutre sur le plan climatique d'ici à 2050. À cette fin, d'ici à 2030, les émissions de CO2 doivent être réduites de 55 % par rapport à 1990. Les systèmes alternatifs de …

Continuer à lire...

Plage de température et limite de température : La différence

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Le premier terme décrit une section et le second sa limite. En y regardant de plus près, je dois cependant conclure que les deux mots expriment finalement la même chose en ce qui concerne les températures : L'étendue et la limite sont définies par une valeur …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales