The zone and the division model

« Le produit est adapté à une utilisation dans la zone 1, ainsi qu’à une utilisation dans la classe 1, division 1 ». Cette déclaration est entendue ou lue plusieurs fois dans les descriptions des produits destinés à être utilisés dans des zones dangereuses. Mais quelle est la différence entre la zone 1 et la classe 1, division 1 ? Nous comparons le modèle de la zone avec celui de la division.

Vision internationale

La protection contre les explosions des équipements tels que les capteurs et les équipements sous pression est décrite au niveau international dans la série de normes CEI 60079. Cette série de normes, qui est également à la base de la directive européenne 2014/34 / UE (ATEX), décrit, entre autres, les types de protection contre les explosions pour le matériel électrique ainsi que l’évaluation ou la classification des zones dangereuses d’une installation dans différentes zones.

Les particularités nationales

Les réglementations nationales peuvent toutefois s’écarter de cette norme. C’est le cas, par exemple, de la construction et de l’exploitation des systèmes électriques en Amérique du Nord. Aux États-Unis, les réglementations sont décrites dans le National Electrical Code (NEC) et au Canada dans le Code canadien de l’électricité (CEC). L’une de ces différences est la détermination et la classification des lieux dangereux. Le tableau suivant décrit une comparaison simplifiée des différentes désignations pour la classification des lieux dangereux pour les gaz :

Protection antidéflagrante : comparaison des modèles de zones et de divisions

 

Entre-temps, la CNE et la CCE ont été élargies en ce qui concerne les séries de normes internationales, de sorte que toutes deux soutiennent désormais également le modèle de zone pour la classification des zones dangereuses et que la CCE l’exige également pour les nouvelles installations.

Note
Si vous avez des questions sur les différents modèles ou sur la protection Ex, votre contact WIKA se fera un plaisir de vous aider.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.