WIKA Instruments propose des montages sur séparateur qui permettent aux clients d’économiser beaucoup de temps et d’argent. Au lieu de remplacer un transmetteur de process entier, envoyez-nous l’ensemble du montage sur séparateur endommagé – quel que soit l’incident – pour des délais de réparation rapides.
Certains utilisateurs supposent qu’ils doivent remplacer l’ensemble du transmetteur de process lorsqu’un montage sur séparateur est défectueux. Il s’agit d’un process long et coûteux, car le passage à un nouveau transmetteur prend environ huit semaines et coûte des dizaines de milliers d’euros. En revanche, WIKA Instruments répare ou remplace la membrane endommagée, ce qui permet d’économiser jusqu’à 60 à 70 % du coût d’un nouveau transmetteur et du temps d’attente.
L’approche de WIKA pour la réparation ou le remplacement des montages sur séparateur
Lorsqu’un montage tombe en panne sur un chantier, la cause des dommages est généralement la corrosion, les températures élevées, la surpression ou une manipulation imprudente. Mais même si le montage ne fonctionne plus correctement, le transmetteur lui-même n’est pas endommagé. C’est pourquoi il est plus logique de réparer ou de remplacer uniquement la partie qui ne fonctionne pas.
Le process est rapide et facile :
- Un utilisateur envoie à WIKA Instruments l’ensemble décontaminé
- Un technicien en instrumentation certifié teste le transmetteur pour vérifier qu’il est pleinement opérationnel.
- Le technicien inspecte ensuite l’ensemble du montage endommagé, détermine quelles pièces sont réutilisables et envoie un devis à l’utilisateur.
- WIKA Instruments répare l’ensemble et le calibre selon les spécifications de l’utilisateur.
- l’utilisateur reçoit l’ensemble réparé.
Grâce à l’expertise interne de WIKA Intruments, les demandes de réparation rapides ne sont pas un problème. Les réparations urgentes sont effectuées en 72 heures, tandis que les travaux non urgents sont réalisés en 10 jours ouvrables.
Services de réparation sans souci
Il n’est pas nécessaire de jeter un montage sur séparateur endommagé ou de traiter avec plusieurs entreprises pour les pièces et les réparations. Nos clients économisent du temps et de l’argent en faisant appel à un fournisseur qui peut récupérer les pièces utilisables, réparer ce qui est cassé, puis remplir, recalibrer et recertifier l’ensemble.
Depuis plus de 15 ans, WIKA conçoit et fabrique des technologies de séparateurs.
Nos techniciens hautement qualifiés peuvent réparer n’importe quel ensemble de séparateurs, quel que soit le fabricant du transmetteur.
Pour plus d’informations sur la manière de commencer une réparation de séparateur, contactez Wika Instruments