Unité de transfert GPU-2000

On utilise communément des disjoncteurs à isolation de gaz SF6 dans la transmission et la distribution électrique. Le taux d’humidité de l’hexafluorure de soufre doit cependant être maintenu en dessous de son point de saturation en eau. Si le gaz devient trop humide, il perd certaines de ses propriétés isolantes ; de la corrosion et des fuites dangereuses peuvent également se produire. Pour éviter cela, il faut un équipement de manipulation SF6 complet qui surveille la qualité du gaz, le sèche lorsqu’il est humide et, si nécessaire, le remplace en toute sécurité.

L’hexafluorure de soufre (SF6) possède d’excellentes capacités diélectriques et de transfert thermique. C’est pourquoi il est l’isolant préféré pour les disjoncteurs à isolation gazeuse (également dénommés « postes sous enveloppes métalliques » ou PSEM) de transmission et de distribution d’électricité (T&D). Cependant, l’humidité dans le gaz peut diminuer sa capacité isolante et favoriser la corrosion de l’équipement, ce qui entraîne de graves problèmes de santé et d’environnement liés aux fuites. Par conséquent, l’une des principales priorités des ingénieurs de T&D est de surveiller le taux d’humidité des PSEM (postes sous enveloppe métallique). La manipulation du SF6 est cruciale. Lorsque l’humidité du SF6 approche du point de saturation en eau du gaz, les opérateurs doivent s’assurer que le gaz humide est remplacé par du gaz sec.

Remplacement de l’hexafluorure de soufre

La manipulation du SF6 peut être délicate. Le gaz n’est pas toxique, mais il déplace facilement l’oxygène dans les espaces clos, ce qui peut asphyxier le personnel à proximité. De plus, le SF6 est un gaz à effet de serre très puissant – 23 900 fois plus efficace que le CO2 pour piéger la chaleur. Pour s’assurer qu’aucune fuite ne se produise, l’industrie T&D s’appuie sur des instruments de manipulation du SF6 qui 1) sont conçus pour résoudre les problèmes de sécurité et 2) sont conformes aux réglementations strictes en matière d’émissions.

Depuis des décennies, les experts de WIKA mettent leur expérience au service du développement de meilleurs produits qui répondent aux exigences du marché. Tous nos produits à gaz – pompes, compresseurs, unités de transfert, filtres, systèmes de mesure de l’humidité et de l’état des gaz – utilisent une technologie avancée pour manipuler le SF6 en toute sécurité.

La solution tout-en-un de WIKA pour la manipulation du SF6

Pour simplifier les opérations, WIKA a combiné la manipulation des gaz – remplissage, évacuation, nettoyage et purge – en un seul instrument pour les PSEM SF6 et les accélérateurs linéaires. Le modèle GPU-2000 est équipé d’un filtre d’humidité, d’un filtre à particules, d’une pompe à vide pour l’air, d’un compresseur à vide sans huile pour SF6 et d’un système de mesure de l’humidité des gaz. Le modèle standard dispose d’un réservoir de stockage de 300 litres ; il est également possible de choisir entre un réservoir de 600 litres ou pas de réservoir du tout.

Le système envoie une alerte lorsque le GDHT-20, un détecteur d’humidité et un transmetteur, enregistre une valeur proche du niveau maximum autorisé pour le gaz. Les opérateurs ont alors l’option d’enlever le gaz humide et de le remplacer par du SF6 neuf, ou de faire circuler le gaz humide à travers des filtres pour l’assécher.

Le GPU-2000 est rapide, efficace, nécessitant peu de maintenance et intuitif. Les caractéristiques de convivialité comprennent notamment un écran tactile IntelliTouch de 10 pouces et tous les composants sont montés sur un chariot compact avec des pneus en caoutchouc plein. La conception SIL2 (Safety Integrity Level) signifie que les opérateurs peuvent pratiquement exclure les erreurs d’utilisation, les fuites de gaz et le remplissage excessif du réservoir de stockage. Grâce à son port USB et à sa compatibilité WiFi, cette unité de traitement du gaz s’intègre facilement dans les systèmes existants.

Pour plus d’informations sur le GPU-2000 et d’autres équipements de traitement des gaz innovants de WIKA, contactez nos experts dès aujourd’hui.


Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.