Vous vous êtes sans doute déjà demandés au moins une fois pour quelle raison il existe autant d’unités de mesure de pression différentes dans le monde et quelles sont les plus répandues ?
Il est facile de répondre à ces questions : tout d’abord, il faut savoir que l’unité de mesure officielle qui a été établie il y a des années de cela pour la grandeur « pression » est le « Pascal » (Pa) (valeur prescrite par les lois dans de nombreux pays). Mais c’est le bar qui est devenu au moins dans de nombreux pays d’Europe de l’ouest l’unité de mesure de référence car le Pascal est une unité qui s’avère vite difficile à utiliser pour la mesure de pression.
Et cela se comprend fort bien car pour la plupart des applications techniques où l’on doit mesurer la pression, le Pascal est une unité trop petite pour un usage simple et rapide. Par exemple, si l’on considère les réseaux de distribution d’eau de ville, ceux-ci fonctionnent généralement à des pressions entre 400 000 et 600 000 Pa, soit plus simplement entre 4 et 6 bar. On constate ainsi que même pour des valeurs de pression relativement faibles, lesdites valeurs exprimées en « Pa » génèrent des chiffres très élevés et par conséquent difficiles à utiliser.
Si le bar est l’unité standard en Europe de l’ouest, c’est le « psi » (pound per square inch) qui est utilisé en Amérique et le « kPa » (kilo-Pascal) et le « MPa » (mega-Pascal) qui sont standardisés dans des pays comme l’Australie ou la Chine.
Dans d’autres pays d’Asie comme l’Inde ou la Corée, c’est le « kg/cm2 » qui est communément utilisé.
Pour permettre l’utilisation des instruments de mesure de pression WIKA partout dans le monde, ceux-ci sont disponibles dans de multiples unités de mesure. Les manomètres peuvent d’ailleurs présenter sur leur cadran plusieurs graduations selon plusieurs unités de mesure différentes, le plus répandu étant sans doute la double graduation bar/psi (le plus souvent avec la graduation en bar de couleur noire et la graduation en psi de couleur rouge).

Bonjour ,
Pourriez- vous m’indiquer à quoi correspondrait un pikokatal ?
Merci d’avance .
Cordialement .
Bonjour,
Tout d’abord nous tenons à vous remercier pour l’interêt que vous portez à notre blog.
Concernant votre question, cette unité de mesure m’était inconnue jusqu’àlors, et après quelques recherches, il apparait que cela concerne une valeur pour les activités enzymatiques.
Donc étant donné que cela n’a rien à voir avec la pression, je ne suis pas en mesure de vous fournir plus d’informations 🙂
Bien cordialement
Pierre Forestier
Et avec les unités de Plank , ça donne quoi?
Bonjour Jean Antoine,
Tout d’abord tous mes vœux pour cette nouvelle année.
Pour répondre à votre question, les unités de Plank ne sont pas utilisées pour la mesure de pression industrielle (ou tout du moins je ne les ai jamais rencontrées après 20 ans d’expérience dans l’instrumentation industrielle).
En espérant que ma réponse vous apporte quelques éclaircissements,
Très cordialement
Pierre Forestier
Merci pour c’est site très efficace
Bonjour Kagheni,
Merci pour votre commentaire, nous sommes ravis que vous y trouviez les réponses à vos questions.
Cordialement
Sandrine Beaufils
Waoh?c’est vraiment intéressant surtout merci pour ces informations
Bonjour je cherche tous les unités de pression merci
Bonjour
Merci pour votre demande, vous pouvez trouver sur notre site internet les unités de pression et de température que nous utilisons dans l’industrie : https://www.wika.com/fr-fr/convertisseur_d_unites.WIKA
Bien cordialement
Betty Pic
Bonjour , je suis intrigué par la conversion de bar et Mpa
J’ai essayé de prouvé cette valeur de 0,1
( 1bar=0,1Mpa)
Fort malheureusement je trouve un résultat
complément différent , ( 1bar= 0,000001 Mpa)
Pouvez-vous démontré comment vous avez trouvé 0,1 Mpa
Bonjour
Merci de votre intérêt, je vous invite à utiliser notre convertisseur de pression afin de retrouver les valeurs :
https://www.wika.com/fr-fr/convertisseur_d_unites_unit_calculator.WIKA
Cordialement