Etude de cas : Fatigué de la mauvaise qualité et des problèmes de livraison de son fournisseur de capteurs de pression, une entreprise technologique de premier plan dans le secteur agricole s'est tournée vers WIKA pour obtenir des instruments et un service fiables. …
Capteur de pression
Découpe au jet d’eau, la précision avec un transmetteur haute pression
Pierre Forestier | Pression, ProduitsUn transmetteur de pression est essentiel pour la découpe au jet d'eau, une méthode très efficace et abordable pour découper une large gamme de matériaux. Le transmetteur de haute pression HP-2 de WIKA permet une surveillance de haute précision à des …
Abrogation de la directive CE79/2009 pour les véhicules à hydrogène : Impact sur les capteurs de pression
Pierre Forestier | Général, Savoir-faireConformément au contrat vert européen, l'UE s'est engagée à être neutre sur le plan climatique d'ici à 2050. À cette fin, d'ici à 2030, les émissions de CO2 doivent être réduites de 55 % par rapport à 1990. Les systèmes alternatifs de …
Plage de température et limite de température : La différence
Pierre Forestier | Général, Savoir-faireLe premier terme décrit une section et le second sa limite. En y regardant de plus près, je dois cependant conclure que les deux mots expriment finalement la même chose en ce qui concerne les températures : L'étendue et la limite sont définies par une valeur …
Mesure de pression : le capteur de pression MH-4, la qualité garantie
Stéphane Peyrache | Général, Savoir-faireAfin de soutenir les clients dans leurs applications et de fournir une assurance qualité, les instruments de mesure WIKA sont soumis à des tests internes complets tout au long de leur cycle de développement et au-delà. Cet engagement à effectuer des tests …