• Chimie
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Chimie

Étude de cas : Calcination des catalyseurs, quel assemblage pour les capteurs de température ?

Pierre Forestier | Applications, Général

Un important producteur de catalyseurs n'était pas satisfait de la courte durée de vie des capteurs de température dans ses calcinateurs rotatifs. WIKA a proposé une solution innovante qui protège les thermocouples des dommages mécaniques tout en fournissant des …

Continuer à lire...

Les avantages de l’étalonnage sur site : exemple concret avec l’étalonnage des pressostats

Pierre Forestier | Applications, Général
During an in-situ calibration, the measuring devices remain installed.

L'étalonnage in situ des instruments de mesure est effectué dans de nombreux process industriels. Les avantages sont évidents : les instruments restent installés et le process n’est pas interrompu. Les opérateurs de l'usine réduisent ainsi le temps et les …

Continuer à lire...

Prévention des réactions d’emballement thermique à l’aide de capteurs à réponse rapide

Betty Pic | Général, Savoir-faire

L'emballement thermique est l'une des principales causes d'accident dans les usines chimiques et pétrochimiques. Pour éviter de telles catastrophes, les opérateurs doivent surveiller en permanence les températures à l'aide de capteurs dont le temps de réponse est …

Continuer à lire...

Rendez-vous chez WIKA avec le groupe de travail NAMUR pour la mesure de pression et de température

Betty Pic | Général, Le monde WIKA

Le groupe de travail 3.11 (pression et température) de la NAMUR était invité chez WIKA. La NAMUR est une association internationale d'utilisateurs de technologies d'automatisation et de numérisation dans l'industrie des process. Le groupe de travail NAMUR a …

Continuer à lire...

Une mesure de pression sûre pour la production de chlore

Pierre Forestier | Applications, Général

La mesure de la pression joue un rôle central dans la production de chlore, qui est un process critique pour la sécurité. En effet, le chlore est très réactif et peut donc facilement déclencher des explosions en combinaison avec des substances organiques. Il est …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales