• Chimie
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Chimie

Un montage sur séparateur détecte le niveau dans les réacteurs de PTA

Pierre Forestier | Applications, Général

Les montages sur séparateur sont idéaux pour de nombreux process de l'industrie chimique en tant que solution de mesure résistante et sûre, par exemple pour surveiller le niveau dans un réacteur à l'aide d'une pression différentielle. C'est précisément pour …

Continuer à lire...

Emissions fugitives : TA Luft suit désormais la norme ISO 15848-1

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

La directive TA Luft a été révisée. Pour la prévention des émissions fugitives, la nouvelle version de la directive allemande suit désormais la norme internationale ISO 15848-1. En conséquence, les tests effectués conformément à la TA Luft suivent les mêmes …

Continuer à lire...

Comment l’ensemble des thermocouples multipoints dans les unités d’amines augmentent la production et préviennent les pannes

Pierre Forestier | Applications, Général

Les unités d'amines sont essentielles au fonctionnement des raffineries et des usines chimiques. Si une unité tombe en panne à cause de la corrosion, de la condensation, de la formation de mousse ou d'un autre problème, la productivité et la sécurité de …

Continuer à lire...

Le rôle vital de la température dans les colonnes d’amines pour le traitement du gaz naturel

Pierre Forestier | Applications, Général

La fonction d'une unité d'amines est d'éliminer les composés sulfurés et le dioxyde de carbone indésirables du gaz naturel brut avant qu'il ne soit vendu et utilisé. Un contrôle adéquat de la température joue un rôle crucial dans la capacité de la solution …

Continuer à lire...

Emissions fugitives de méthane, enfin une solution de mesure de pression sûre.

Pierre Forestier | Général, Pression, Produits

Que ce soit dans l'industrie chimique, dans les entreprises pétrochimiques ou dans le traitement du pétrole brut et du gaz naturel, de nombreux process contiennent du méthane, qui nuit également au climat par le biais d'émissions fugitives. Le système de …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales