• développement durable
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

développement durable

Surveillance des ponts à haubans : le rôle clé des capteurs de force

Betty Pic | Applications, Général

Les ponts à haubans enjambent les routes, les vallées, les rivières et les détroits du monde entier. Ils transportent d'innombrables véhicules 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Leur stabilité dépend essentiellement de la capacité de charge permanente des câbles …

Continuer à lire...

Défi des filiales WIKA sur le développement durable

Betty Pic | Général, Le monde WIKA
WIKA’s first Sustainability Challenge was a success.

Un développement durable pour l'avenir : WIKA s'attaque à cette tâche de manière collaborative, énergique et créative, dans le monde entier et avec un succès croissant. Le premier "Sustainablity Challenge" en est une preuve impressionnante. Treize filiales ont …

Continuer à lire...

Quelle option pour la décarbonisation ?

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire
CCUS demands high standards from measurement technology.

La décarbonisation représente un défi majeur pour l'industrie. "La capture, l'utilisation et le stockage du carbone" (CCUS) est une méthode qui permet de réduire les émissions de CO 2 nuisibles au climat. Il s'agit de séparer le dioxyde de carbone des …

Continuer à lire...

Faire coexister la nature et l’industrie en harmonie

Betty Pic | Général, Le monde WIKA
Nature and industry: The SGF plant of WIKA Poland borders on a Natura 2000 area protected by the EU.

La nature et l'industrie peuvent vivre en harmonie. C'est ce que montre le site de production SGF de WIKA Pologne. Il est situé au nord de Włocławek et borde une zone dite Natura 2000. Il s'agit de l'une des nombreuses zones naturelles protégées dans l'Union …

Continuer à lire...

L’importance de la surveillance du gaz SF₆ et des gaz alternatifs dans les disjoncteurs à isolation gazeuse

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Les gaz isolants - non seulement le SF 6 pur, mais aussi les mélanges SF 6 , N 2 , g 3 et autres - protègent les disjoncteurs contre les défaillances. WIKA est un leader dans le domaine des solutions de télédétection qui aident les entreprises de transport et …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales