• Fonction de commutation
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Fonction de commutation

Garantir un fonctionnement sûr des filtres avec les pressostats différentiels.

Pierre Forestier | Applications, Général

Les pressostats différentiels jouent un rôle central dans la surveillance et le contrôle. Un fabricant de systèmes de filtration pour l'industrie des process utilise les pressostats WIKA modèle DE avec un manifold intégré. Cette solution a été choisie pour …

Continuer à lire...

Pressostats électroniques : Des réglages uniques pour votre application !

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Comme leurs homologues mécaniques, les pressostats électroniques sont principalement utilisés pour des tâches de contrôle simples. Outre le courant de commutation et la précision, les deux types d'appareils se distinguent par une autre caractéristique : Les …

Continuer à lire...

Pressostats mécaniques : Sur quel principe fonctionnent-ils ?

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Les pressostats mécaniques de conception compacte assurent un contrôle sûr de la pression, par exemple dans les pompes, les compresseurs et les machines de travail mobiles. Quelle que soit l'application, ils fonctionnent selon le principe du ressort précontraint, …

Continuer à lire...

Points de commutation pour la mesure du vide : Comment les régler ?

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Le réglage des points de commutation d'un pressostat électronique pour une application dans le domaine du vide n'est pas une tâche évidente. L'article suivant explique ce qu'il faut prendre en compte lors de ce réglage. Il s'agit d'un pressostat avec une fonction …

Continuer à lire...

Pressostats mécaniques gamme PSM : Comment régler le point de commutation ?

Philippe Bertrand | Savoir-faire

L'utilisateur a besoin des équipements suivants : une source de pression (par exemple une balance manométrique), un manomètre de contrôle, un testeur de continuité ou une lampe de contrôle ainsi qu'un outil pour la vis de réglage (à ce propos, WIKA fournit la …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales