• mesure de force
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

mesure de force

Robustesse et précision : les capteurs de force au service des lits d’hôpital intelligents

Betty Pic | Applications, Général

Les lits d’hôpital équipés de systèmes de pesée intégrés deviennent un élément clé du suivi des patients. En intégrant directement des capteurs de force pour lits d’hôpital dans la structure du lit, les équipes soignantes peuvent suivre …

Continuer à lire...

Comment construire des balances ?

Betty Pic | Général, Know-how
Building scales

Lors d’une opération de pesée, on mesure la force poids, généralement à l’aide de balances. La masse peut être déterminée de deux façons : de manière comparative ou directe. Dans la mythologie romaine, la déesse de la Justice, Justice, symbolise …

Continuer à lire...

Comment choisir un capteur de pesage adapté ?

Betty Pic | Général, Know-how
Choosing the right load cell

La détermination du poids d’une masse nécessite un capteur de pesage. Les capteurs de poids sont une forme spécifique de capteur de force, conçus pour mesurer la force poids. Elles sont donc généralement étalonnées en unités de masse – grammes, kilogrammes …

Continuer à lire...

Boues d’épuration : Utilisation de la mesure de force pour surveiller le process d’épaississement

Pierre Forestier | Applications, Général

Les stations d'épuration produisent les boues d'épuration lors du traitement des eaux usées. Plus elles assèchent ces boues, mieux elles les utilisent en aval. Les épaississeurs assurent le traitement de base des boues. Une mesure fiable de la force dans le …

Continuer à lire...

Solutions de mesure de force pour les équipements de levage et de manutention

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Dans un monde où la sécurité et l’efficacité opérationnelle sont devenues des impératifs absolus, les solutions de mesure de force jouent un rôle central dans l’industrie du levage et de la manutention. Que vous soyez chef de produit, ingénieur en recherche …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales