Dans l'industrie de l'eau, l'osmose inverse est un procédé largement utilisé pour séparer l'eau des substances indésirables. Les systèmes de filtration correspondants fonctionnent avec des membranes semi-perméables. Pour la surveillance des filtres, …
mesure de pression
La pression d’éclatement : qu’est-ce que c’est et pourquoi WIKA a choisi de ne pas la publier.
Pierre Forestier | Savoir-faireLorsqu'on demande aux spécialistes produits de WIKA de choisir un manomètre industriel pour l'application d'un client, nous prenons en compte de nombreux facteurs : Y aura-t-il des vibrations ou des pulsations extrêmes ? Quelles sont les températures ambiante et du …
Fabrication d’engrais : quelles solutions en instrumentation de mesure ?
Pierre Forestier | ApplicationsL'industrie des engrais impose des exigences extrêmement élevées en matière d'instrumentation de process. Les réacteurs à décalage et les reformeurs de méthane à vapeur utilisent des catalyseurs, des pressions élevées et des températures extrêmes pour …
Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
Pierre Forestier | ApplicationsLa population mondiale devrait atteindre 10,9 milliards d'habitants d'ici la fin du siècle. Cette pression pousse les producteurs à augmenter le rendement des cultures, ce qui constitue une approche plus écologique de la production alimentaire que la …
Pressostats mécaniques gamme PSM : Comment régler le point de commutation ?
Philippe Bertrand | Savoir-faireL'utilisateur a besoin des équipements suivants : une source de pression (par exemple une balance manométrique), un manomètre de contrôle, un testeur de continuité ou une lampe de contrôle ainsi qu'un outil pour la vis de réglage (à ce propos, WIKA fournit la …