• montage sur séparateur
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

montage sur séparateur

Produits injectables : Mesure de la pression sans risque de contamination

Pierre Forestier | Applications, Général

Les produits injectables sont parmi les plus sensibles de l'industrie pharmaceutique. La stérilité est essentielle pendant la production. En effet, l'ingrédient actif pénètre directement dans le corps du patient, sans passer par ses défenses naturelles. Il est …

Continuer à lire...

Une mesure de pression sûre pour la production de chlore

Pierre Forestier | Applications, Général

La mesure de la pression joue un rôle central dans la production de chlore, qui est un process critique pour la sécurité. En effet, le chlore est très réactif et peut donc facilement déclencher des explosions en combinaison avec des substances organiques. Il est …

Continuer à lire...

L’industrie alimentaire 4.0 avec des montages sur séparateurs IO-Link

Pierre Forestier | Général, Pression, Produits

Le montage sur séparateur DSSA11SA avec IO-Link permet aux entreprises de l'industrie alimentaire d'effectuer des mesures de pression intelligentes. La solution de mesure WIKA répond aux exigences élevées des normes d'hygiène. Elle soutient également la …

Continuer à lire...

Un montage sur séparateur détecte le niveau dans les réacteurs de PTA

Pierre Forestier | Applications, Général

Les montages sur séparateur sont idéaux pour de nombreux process de l'industrie chimique en tant que solution de mesure résistante et sûre, par exemple pour surveiller le niveau dans un réacteur à l'aide d'une pression différentielle. C'est précisément pour …

Continuer à lire...

Comment réduire le risque de contamination d’un process alimentaire ?

Pierre Forestier | Applications, Général

La pureté des produits est une affaire sérieuse pour l'industrie alimentaire et des boissons. Comment combiner une mesure précise de la pression avec une connectivité numérique avancée tout en éliminant les risques de contamination éventuelle dus au liquide de …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales