• Point de mesure
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Point de mesure

Le défi : Contrôler la pression à haute température !

Pierre Forestier | Applications, Général
Drucküberwachung unter Hochdruck: Visbreaking-Anlagen sind Teil einer Erdölraffinerie.

La surveillance de la pression à haute température est un besoin de mesure exigeant. Cela nécessite un séparateur à membrane spécialement conçu à cet effet. Un exploitant de raffinerie de pétrôle a sélectionné le séparateur WIKA modèle 990.45 pour mesurer …

Continuer à lire...

Les avantages de l’étalonnage sur site : exemple concret avec l’étalonnage des pressostats

Pierre Forestier | Applications, Général
During an in-situ calibration, the measuring devices remain installed.

L'étalonnage in situ des instruments de mesure est effectué dans de nombreux process industriels. Les avantages sont évidents : les instruments restent installés et le process n’est pas interrompu. Les opérateurs de l'usine réduisent ainsi le temps et les …

Continuer à lire...

Garantir un fonctionnement sûr des filtres avec les pressostats différentiels.

Pierre Forestier | Applications, Général

Les pressostats différentiels jouent un rôle central dans la surveillance et le contrôle. Un fabricant de systèmes de filtration pour l'industrie des process utilise les pressostats WIKA modèle DE avec un manifold intégré. Cette solution a été choisie pour …

Continuer à lire...

Contrôle de la pression dans une installation UHT sans risque de contamination

Pierre Forestier | Applications, Général

Les entreprises de l'industrie alimentaire utilisent des transmetteurs de pression électroniques pour surveiller la pression dans leurs installations UHT. Afin d'optimiser la fiabilité de son process, un fabricant de produits laitiers a mis à niveau son …

Continuer à lire...

Manomètres et hydrogène : Quels sont les instruments appropriés ?

Pierre Forestier | Général, Pression, Produits

Les manomètres jouent un rôle important dans la production, le stockage, le transport et l'utilisation de l'hydrogène. Dans presque toutes les applications, ils surveillent la pression aux points de mesure qui requièrent des indications sur place ne nécessitant …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales