WIKA a effectué une série de tests - sur le terrain et à l'aide de la dynamique des fluides numérique - pour évaluer la précision des thermocouples Tubeskin (TSTC) lorsqu'ils sont installés sur une platine de raccordement par rapport à un tube nu. Nous avons …
Précision
Surveillance de la pression pour les réservoirs mobiles dans les process pharmaceutiques
| Betty Pic | Applications, GénéralLa surveillance de la pression dans les réservoirs mobiles est une tâche de mesure importante dans l'industrie pharmaceutique. Elle permet notamment de vérifier l'étanchéité des conteneurs pendant le transport. Dans le cas des ingrédients actifs, il s'agit d'une …
Une mesure de pression sûre pour la production de chlore
| Pierre Forestier | Applications, GénéralLa mesure de la pression joue un rôle central dans la production de chlore, qui est un process critique pour la sécurité. En effet, le chlore est très réactif et peut donc facilement déclencher des explosions en combinaison avec des substances organiques. Il est …
Surveillance de niveau dans les cuves de lait à l’aide d’un transmetteur de process
| Pierre Forestier | Applications, GénéralLa surveillance de niveau à l'aide d'un transmetteur de process avec membrane affleurante est une option pour les applications dans l'industrie alimentaire. Il est très précis et convient en même temps aux cuves aseptiques. Un fabricant de produits laitiers (lait, …
Un montage sur séparateur détecte le niveau dans les réacteurs de PTA
| Pierre Forestier | Applications, GénéralLes montages sur séparateur sont idéaux pour de nombreux process de l'industrie chimique en tant que solution de mesure résistante et sûre, par exemple pour surveiller le niveau dans un réacteur à l'aide d'une pression différentielle. C'est précisément pour …