• Température
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Température

Carburants du futur : comment les biocarburants et synthétiques transforment nos moteurs

Betty Pic | Applications, Général
Biofuels and e-fuels are renewable alternatives to fossil fuels. Their production requires sophisticated measuring systems.

Les biocarburants et les biocarburants synthétiques sont des éléments importants dans la quête mondiale d'un avenir énergétique durable. Ce sont des alternatives renouvelables et prometteuses aux combustibles fossiles, car ils réduisent les émissions de CO 2  …

Continuer à lire...

L’ammoniac « vert » fait avancer la décarbonisation

Pierre Forestier | Applications, Général
The production processes for “green” ammonia demand tailor-made measuring systems.

L'ammoniac « vert » est un vecteur énergétique idéal. Dépourvu de carbone, il offre un potentiel très intéressant pour l'avenir. En tant qu'élément constitutif typique du principe « power-to-X », l'ammoniac « vert » contribue à la décarbonisation, …

Continuer à lire...

La fonction de contact rend les manomètres et les thermomètres « actifs »

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire
Switch contacts: WIKA uses four types

Les contacts dans les manomètres et les thermomètres mécaniques élargissent considérablement leur fonctionnalité. Ils permettent de surveiller les valeurs limites en plus de l'indication sur site. Ces instruments avec contacts sont donc un élément important de …

Continuer à lire...

SEP dans les process pharmaceutiques : Stérilisation à la vapeur ultrapure

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire
SIP processes are essential in the pharmaceutical industry.

La "stérilisation en place" ou "vapeur en place", en abrégé SEP, est un process indispensable dans la production pharmaceutique. Il consiste à stériliser l'équipement concerné directement dans l'usine à l'aide de vapeur de condensation. Après le process de …

Continuer à lire...

Le défi : Contrôler la pression à haute température !

Pierre Forestier | Applications, Général
Drucküberwachung unter Hochdruck: Visbreaking-Anlagen sind Teil einer Erdölraffinerie.

La surveillance de la pression à haute température est un besoin de mesure exigeant. Cela nécessite un séparateur à membrane spécialement conçu à cet effet. Un exploitant de raffinerie de pétrôle a sélectionné le séparateur WIKA modèle 990.45 pour mesurer …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales