• traitement des eaux usées
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

traitement des eaux usées

Surveillance des filtres pour le refroidissement à l’eau de mer dans les centrales électriques

Betty Pic | Applications, Général
Power plants on the shore: Differential pressure transmitters monitor the filters for cooling water from the sea.

Les centrales électriques situées près du littoral utilisent souvent de l'eau de mer pour leurs systèmes de refroidissement. Avant d'entrer dans le circuit, elle subit un processus de filtrage complexe afin d'éviter que des résidus n'endommagent le système. La …

Continuer à lire...

Pompes pour eaux usées : Comment contrôler les performances, la sécurité et les économies ?

Pierre Forestier | Applications, Général

Les instruments de mesure permettent de surveiller et de contrôler les pompes utilisées pour déplacer les fluides dans les applications industrielles. Des manomètres, thermomètres et autres capteurs de haute qualité - pour mesurer la pression, la température, le …

Continuer à lire...

Les pompes : au cœur des installations municipales de traitement des eaux

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Dans une station d'épuration municipale, diverses pompes acheminent l'eau depuis les étapes de prétraitement jusqu'à la distribution. Différentes applications nécessitent différents types de pompes, en fonction des exigences du système, de la pression de …

Continuer à lire...

WIKA propose des solutions de mesure complètes pour les stations d’épuration des eaux usées

Stéphane Peyrache | Applications

Les stations d'épuration des eaux usées ont besoin d'une série d'instruments de mesure pour s'assurer que les process fonctionnent efficacement et en toute sécurité. WIKA est un point d’entrée unique pour la technologie de surveillance dont cette industrie a …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales