Negli impianti di processo in cui vengono utilizzati fluidi infiammabili, esplosivi o di particolare pregio, la sicurezza è fondamentale. Un requisito chiave per gli operatori è la tenuta permanente degli attacchi meccanici, in particolare per gli strumenti di misura di pressione. Per queste applicazioni, i manometri con attacco flangiato completamente saldato rappresentano una soluzione efficace e a tenuta permanente.
Gli attacchi filettati convenzionali, come G1/2 B o 1/2 NPT, non sono considerati a tenuta permanente in applicazioni critiche per la sicurezza. Possono inoltre allentarsi a causa delle vibrazioni o essere aperte accidentalmente dal personale di manutenzione. Tutto ciò comporta un rischio significativo per le persone, l’ambiente e il processo. Le possibili conseguenze includono perdite pericolose, emissioni fuggitive e costi elevati di manutenzione e fermo impianto. Sostituendo tali attacchi filettati con manometri con attacco flangiato completamente saldato, gli operatori riducono sensibilmente questi rischi.
Soluzione completa: manometri con attacco flangiato completamente saldato
I manometri con attacco flangiato completamente saldato sono un’alternativa innovativa e affidabile per ambienti critici, soprattutto laddove è richiesta una tenuta permanente dell’attacco di pressione. La flangia viene saldata direttamente al raccordo dello strumento lungo tutto il perimetro, senza guarnizioni interne, e testata al 100% per la tenuta. Gli attacchi flangiati completamente saldati sono adatti anche per applicazioni in cui non è strettamente necessario un separatore a membrana, ad esempio per fluidi non particolarmente aggressivi o quando non è richiesta una membrana a filo.

Manometro WIKA con attacco flangiato completamente saldato
Vantaggi dei manometri con attacco flangiato completamente saldato
WIKA ha sviluppato una soluzione con attacco flangiato completamente saldato già utilizzata con successo da importanti aziende industriali nei settori chimico, petrolchimico, oil & gas e farmaceutico. In questi settori, i manometri con attacco flangiato completamente saldato garantiscono un punto di misura compatto, robusto e privo di manutenzione. I vantaggi di questa soluzione sono molteplici:
- 100% a tenuta di gas: le perdite sono permanentemente evitate
- Lunga durata: l’assemblaggio di misura è esente da manutenzione poiché non ci sono guarnizioni nel punto di connessione
- Protezione del personale operativo: non è possibile aprire accidentalmente l’attacco
- Protezione ambientale: si evitano emissioni fuggitive del fluido di processo
- Rischio di corrosione ridotto: l’assenza di interstizi elimina le superfici esposte all’attacco corrosivo
Conclusione
I manometri con attacco flangiato completamente saldato sono la soluzione ideale per gli operatori che devono garantire la massima sicurezza e affidabilità nelle proprie applicazioni. Questi strumenti non solo assicurano un processo senza problemi, ma contribuiscono in modo significativo alla protezione delle persone e dell’ambiente prevenendo in modo permanente le perdite nella connessione di pressione.
Note
Per ulteriori informazioni sui manometri e altri strumenti di misura della pressione, visita il sito web WIKA oppure contatta i nostri esperti, saranno lieti di supportarvi per la vostra applicazione specifica.
FAQ – Manometri con attacco flangiato completamente saldato
1. Quando è consigliato scegliere manometri con attacco flangiato completamente saldato invece di un attacco filettato?
I manometri con attacco flangiato completamente saldato sono la scelta ideale ogni volta che sono richieste tenuta permanenti e massima sicurezza, ad esempio in presenza di fluidi infiammabili, esplosivi o di elevato valore. A differenza degli attacchi filettati, la flangia saldata non può allentarsi a causa delle vibrazioni né essere aperta accidentalmente, riducendo in modo significativo il rischio di perdite e di emissioni fuggitive.
2. I manometri con attacco flangiato completamente saldato possono sostituire un separatore a membrana?
In molte applicazioni, i manometri con attacco flangiato completamente saldato sono sufficienti se il fluido non è particolarmente aggressivo, molto caldo o soggetto a cristallizzazione, e se non è richiesta una membrana a filo. Nei processi più gravosi, con fluidi aggressivi, altamente viscosi o molto caldi, il sistema con separatore a membrana rimane la soluzione preferibile per proteggere lo strumento di misura e garantire affidabilità a lungo termine.
3. I manometri con attacco flangiato completamente saldato sono esenti da manutenzione?
Sul punto di attacco al processo, i manometri con attacco flangiato completamente saldato sono praticamente esenti da manutenzione, poiché non sono presenti guarnizioni soggette a invecchiamento, deformazione o danneggiamento. Questo riduce gli interventi di ispezione e minimizza la probabilità di perdite durante l’intera vita utile dello strumento. Tuttavia, è comunque consigliato includere questi strumenti nei controlli funzionali periodici previsti dalla strategia di manutenzione dell’impianto.
Leggi anche i seguenti articoli del nostro Blog:
Manometro in acciaio inox in versione di sicurezza SIL: guida alla scelta
Manometri in acciaio inox rinnovati: nuove funzioni digitali
Manometri in acciaio inox: il test di tenuta fa la differenza