mechanical thermometers response time

La selezione dei termometri meccanici più adatti per un processo non è un compito facile. La decisione sul tipo di strumento, bimetallico oppure a espansione di gas, dipende da diversi fattori. Uno dei più importanti è il tempo di risposta.

Quando si tratta di velocità, i termometri a gas sono la scelta migliore. Questi strumenti impiegano circa 30 secondi per misurare una variazione di temperatura da 10 ° C a 90 ° C. Un termometro bimetallico misurerebbe lo stesso valore finale dopo circa 90 secondi.

La differenza di velocità è spiegata dal diverso principio di funzionamento. Il termometro bimetallico utilizza il principio dei differenti coefficienti di dilatazione di due metalli, mentre un termometro a gas è riempito con elio in pressione. Ogni variazione di temperatura provoca un’immediata variazione nella pressione interna dello stelo. La pressione deforma il tubo di misura e la deflessione è trasferita alla lancetta tramite un movimento.

ARVE error: maxwidth: 838px is not valid

I pozzetti termometrici influenzano il tempo di risposta

Come altri strumenti di misura, in molti processi i termometri meccanici devono essere combinati con un pozzetto. E’ importante considerare che il pozzetto ha un’influenza significativa sul tempo di risposta del termometro, che dipende dal materiale e dallo spessore del pozzetto.

Nota
Ulteriori dettagli sui termometri meccanici sono disponibili su questa pagina del sito WIKA..



Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.