Il guasto di un manometro può essere attribuito ad una o più di questa otto cause: vibrazioni meccaniche, pulsazioni, temperatura estrema, picchi di pressione, sovrapressione, corrosione, intasamento e cattiva gestione / abuso.
I manometri sono parte integrante del sistema di allarme di un’applicazione. Misurando costantemente la pressione, questi strumenti permettono agli utenti di vedere come evolve un processo. I manometri sono robusti e possono gestire condizioni difficili. Tuttavia, anche gli strumenti più resistenti subiscono guasti se non sono stati progettati per una specifica applicazione o condizione.
In WIKA, i nostri clienti ci chiedono spesso perché i loro manometri si sono danneggiati o hanno smesso di funzionare correttamente. Grazie a decenni di esperienza in materia di pressione, abbiamo visto tutte le cause di guasto dei manometri.

Digramma di un manometro a molla Bourdon
Come funzionano i manometri
Prima di addentrarci nel motivo per cui le cose vanno male e in come risolvere il problema, è importante capire prima il funzionamento interno di un manometro meccanico, il più popolare dei quali è il manometro a molla Bourdon.
La molla Bourdon è un elemento elastico cavo a forma di C all’interno della cassa. Quando viene sottoposta a pressione dai fluidi che la attraversano, inizia a muoversi; come un palloncino che cerca di equilibrarsi. Questo movimento viene convertito attraverso la biella, fissata all’estremità della molla Bourdon tramite il coperchietto di chiusura, in una misura di pressione che la lancetta indica sul quadrante.
Le 8 cause di guasto dei manometri
Quando un manometro non funziona come previsto, la causa può essere ricondotta ad almeno uno di questi otto motivi:
1. Vibrazioni meccaniche
Numerosi studi hanno dimostrato che negli impianti di produzione la causa principale dei guasti dei manometri sono le vibrazioni. Esse hanno un impatto negativo sulla precisione del manometro in due modi. In primo luogo, è difficile leggere la lancetta su un quadrante mentre il manometro sta vibrando. In secondo luogo, il danno incrementale al meccanismo della lancetta causato dalla vibrazione può alla fine portare la lancetta fuori dallo zero, producendo letture imprecise.
Segni visibili delle vibrazioni meccaniche
- Limatura/polvere di metallo, come un alone, all’interno del trasparente del manometro derivante da pignoni e ingranaggi usurati
- Lancetta staccata se la vibrazione è forte

Alone all’interno del trasparente (a sinistra); lancetta staccata (a destra)
Rischi legati alle vibrazioni meccaniche
- Usura dei componenti interni
- Perdita di precisione/funzionalità
- Guasto al sistema di pressione

Ingranaggi a pignone usurati (sinistra e centro); ingranaggi a segmenti usurati (destra)

Separatore a membrana modello 990.28
Soluzioni per gli strumento soggetti a vibrazioni meccaniche
Per la maggior parte delle situazioni, una cassa con riempimento di liquido è il modo più conveniente ed economico per proteggere i manometri dalle vibrazioni. Il riempimento della cassa con glicerina o olio siliconico agisce come uno smorzatore per rallentare il movimento. Lubrifica anche il pignone e gli ingranaggi del movimento, riducendo così l’usura e prolungando la vita del manometro.
Una seconda soluzione consiste nell’allontanare il manometro dalla fonte della vibrazione. Come? Usare un separatore a membrana con capillare, come il separatore a cella (sandwich) 990.28. Un separatore a membrana può essere montato praticamente ovunque nell’applicazione, e la linea permette la lettura a distanza. (Vedere questo video e il blog per maggiori informazioni su come funzionano i separatori a diaframma).
2. Pulsazioni

Lancetta che sbatte
La vibrazione si riferisce alle oscillazioni regolari delle parti meccaniche. Le pulsazioni, invece, sono casi regolari di rapidi aumenti e diminuzioni della pressione dei fluidi.
Segni visibili delle pulsazioni
- Lancetta che sbatte
- Lancetta allentata o rotta in casi estremi
Rischi legati alle pulsazioni
- Difficoltà ad ottenere una lettura accurata
- Usura dei componenti interni
- Perdita di precisione/funzionalità
- Guasto al sistema di pressione
Soluzioni per strumenti soggetti a pulsazioni

Strozzatori (a sinistra); limitatori (a destra)
Così come accade per le vibrazioni meccaniche, la cassa a riempimento di liquido rappresenta la soluzione più semplice. Così come lo sono le valvole e i dispositivi di protezione come uno strozzatore. Questo piccolo dispositivo ha un piccolo orifizio per limitare e rallentare la pressione del fluido prima che incontri il manometro. Gli strozzatori sono economici e facili da installare. Diversi manometri, come il modello 111.11 per i regolatori di gas compressi, sono forniti di serie con un limitatore già filettato nel foro.
In caso di pulsazioni più estreme, utilizzare uno smorzatore o una valvola a spillo. Gli strozzatori funzionano come i limitatori, ma sono disponibili in più versioni di materiali, dimensioni degli orifizi e rating di pressione. Gli strozzatori sono anche meno inclini all’intasamento e sono più facilmente regolabili in campo, grazie ai pistoni intercambiabili o alle viti di regolazione. Le valvole a spillo accelerano anche il fluido, riducendo così l’impatto delle pulsazioni. Questi strozzatori di pulsazioni si trovano comunemente nelle applicazioni di scarico delle pompe e nelle caldaie.
3 . Temperature estreme
Nel caso di temperature estreme, strumenti diversi hanno tolleranze diverse. Consideriamo sia la temperatura ambiente, come quella che si trova nell’Artico o intorno a un forno, sia la temperatura dei fluidi di processo.

Decolorazione del manometro
Segni visibili per le temperature estreme
- Il quadrante e/o il riempimento liquido è scolorito, di solito giallo, arancione, marrone o nero
- Il quadrante, la cassa o il trasparente sono fusi: di solito perché i fluidi sono troppo caldi
Rischi legati alle temperature estreme
- Difficoltà ad ottenere una lettura accurata
- Perdita di accuratezza/funzionalità
- Guasto al sistema di pressione
Soluzioni per i manometri soggetti a temperature estreme

Torretta di raffreddamento modello 910.32.250
Un separatore a diaframma con capillare permette di misurare la pressione lontano da temperature estreme dell’ambiente o del fluido. Più lungo è il capillare, più calore viene dissipato prima che la pressione raggiunga il manometro. In alternativa, è possibile montare una torretta di raffreddamento come il modello 910.32.200 (fino a 260°C) oppure 910.32.250 (fino a 370 °C). Grazie alle alette che aumentano la superficie di raffreddamento, questi adattatori sono molto efficaci nell’irradiare e dissipare il calore. Sono anche estremamente facili da montare a posteriori utilizzando attacchi filettati. I sifoni, per esempio a ricciolo o mini utilizzano lo stesso principio per la dissipazione del calore.
La glicerina è il tipico fluido di riempimento per i manometri. Per temperature ambiente estremamente calde o fredde, l’olio siliconico rappresenta la scelta migliore in quanto non si scolorisce nel tempo a causa del calore e non gela in ambienti sotto zero.
4. Picchi di pressione
I picchi di pressione si verificano quando la pressione aumenta bruscamente e poi diminuisce improvvisamente. Questa condizione può causare ogni tipo di problema per i manometri non progettati per questo scopo.

Lancetta piegata
Segni visibili dei picchi di pressione:
- Lancetta piegata, come una coda di pesce o un amo da pesca, per aver colpito troppo spesso il fermo lancetta
- Lancetta spezzata o rotta per aver colpito troppo forte il fermo lancetta sul quadrante
- Fermo lancetta rotto
Rischi legati ai picchi di pressioni:
- Aumento dell’usura del movimento e dei componenti
- Perdita di precisione/funzionalità
- Criccatura della molla Bourdon, che porta al rilascio del fluido
- Guasto al sistema di pressione
Soluzioni per i manometri sottoposti ai picchi di pressione
Così come nel caso delle pulsazioni, buone soluzioni per smorzare gli effetti dei picchi di pressione sono l’utilizzo di un manometro riempito di liquido e/o accessori come limitatori, smorzatori, valvole a spillo o separatore a membrana con capillare. Un altro modo per prevenire danni alla lancetta e ai componenti interni è quello di sostituire il manometro con uno che abbia un campo di pressione più alto. Una buona regola empirica è quella di scegliere un manometro che sia sovraccaricabile due volte la pressione massima consentita. Quindi, se un processo raggiunge tipicamente i 30 bar. usarne uno che arriva fino a 60 bar.
Per una maggiore sicurezza affinché lo strumento non superi mai un certo limite massimo, occorre applicare allo strumento una protezione contro la sovrapressione. Questa unica opzione permette all’utente di modificare l’impostazione della pressione massima. Se la pressione dovesse mai raggiungere quel valore, la valvola con pistone a molla della protezione si chiuderà automaticamente, impedendo al manometro di subire il picco di pressione. E quando la pressione del sistema scende di circa il 25% al di sotto del valore massimo preimpostato, la valvola si riapre automaticamente.
5. Sovrapressione

Lancetta che finisce contro il fermo lancetta
Questa situazione è molto simile ai picchi di pressione, ma si verifica quando il manometro misura regolarmente le pressioni prossime o uguali al campo scala. Di solito vediamo questa condizione nel trattamento delle acque/acque reflue e nelle linee del gas.
La sovrapressione può causare la deformazione e la rottura della molla Bourdon. Questo è un problema importante perché una rottura permette la fuoriuscita di fluidi caustici, come l’acido fluoridrico (HF) nelle unità di alchilazione. Nella produzione farmaceutica, una eventuale rottura rovina un prodotto molto costoso e porta a chiudere la linea, a mettere in quarantena il prodotto e a risterilizzare l’intero processo.
Segni visibili della sovrapressione
- Lancetta che finisce contro il fermo lancetta
- Lancetta che si distacca dal fermo lancetta
Rischi legati alla sovrapressione

Salvamanometro modello 910.13
- Aumento dell’usura del movimento e dei componenti
- Perdita di precisione/funzionalità
- Criccatura della molla Bourdon, che genera il rilascio del fluido
- Guasto al sistema di pressione
Soluzioni per i manometri soggetti a sovrapressione
- Poiché la sovrapressione è simile ai picchi di pressione, lo è anche la soluzione: utilizzare un manometro con un campo di pressione più alto e applicare una protezione da sovrapressione.
6. Corrosione

Manometro soggetto a corrosione
Molte industrie lavorano con prodotti chimici aggressivi: acido fluoridrico nelle raffinerie, flocculanti e cloro nel trattamento delle acque reflue, gas clorurati nella produzione di fibre ottiche, e così via. Questi fluidi trovano la loro strada all’interno dei manometri.
Segni visibili della corrosione
- Scolorimento e deterioramento della cassa, della lancetta, dell’attacco al processo e del quadrante del manometro
Rischi legati alla corrosione
- Perdita di precisione/funzionalità
- Guasto al sistema di pressione
Soluzione per l’utilizzo dei manometri in ambienti corrosivi
Isolare il manometro da sostanze chimiche aggressive utilizzando un separatore a membrana realizzato con materiali appropriati resistenti alla corrosione. I separatori a membrana WIKA sono disponibili in una varietà di leghe standard e speciali sia per le parti bagnate che non bagnate: acciai inox 316L e 316 TI, Hastelloy®, Monel®, Inconel®, tantalio e titanio. I metalli possono essere lasciati così come sono o, per una maggiore protezione, rivestiti con Teflon® o placcati in oro. Quando decidete i materiali per i vostri separatori a membrana, guardate di cosa sono fatte le parti bagnate esistenti e sceglietele di conseguenza.

Manometro intasato
7. Intasamento
L’intasamento rappresenta un problema per gli impianti di produzione della carta, gli impianti di trattamento delle acque reflue, i prodotti farmaceutici e altre industrie, in quanto i fanghi, i materiali polposi, viscosi e ad alto contenuto di particolato possono bloccare il sistema.
Segni visibili di intasamento
- Manometro a o vicino allo zero quando il sistema è in funzione
Rischi legati all’intasamento
- Perdita di precisione/funzionalità
- Possibilità di sovrapressione
Soluzioni per i manometri nel caso di misura di fluidi intasanti
Anche in questo caso, utilizzare un separatore a membrana per separare il manometro dai fluidi intasanti. Una soluzione eccellente è il sistema interamente saldato (AWS) di WIKA, un assieme che comprende un misuratore di processo industriale saldato permanentemente ad una membrana di separazione interna.
Poiché l’AWS ha un piccolo foro di passaggio attraverso il quale possono entrare i fluidi di misura, i clienti possono optare per versioni con porta di lavaggio. Questo componente consente agli operatori di rimuovere i fluidi sia in caso di intasamento che durante la regolare manutenzione.
Un’altra soluzione è rappresentata dai separatori a membrana INLINE™ di WIKA, che hanno pareti lisce per il pieno passaggio del fluido. Eliminando gli spazi morti, non c’è il rischio di accumulo di materiale.
8. Maltrattamenti / utilizzo scorretto
I manometri sembrano robusti, soprattutto quelli da processo di dimensioni maggiori, ma non sono progettati per essere maniglie o punti d’appoggio! Durante le visite in campo, spesso vediamo casi di maltrattamento dei manometri. Gli operatori potrebbero aggrapparsi a un manometro mentre si spostano intorno al processo, o calpestarli mentre si arrampicano sui ponteggi. Questa pratica non solo non è sicura, ma aumenta anche le possibilità di danni e guasti ai manometri.

manometri con trasparente rotto (a sinistra) e custodia rotta (a destra)
Segni visibili su maltrattamenti o uso scorretto del manometro
- Custodia incrinata
- Trasparente rotta
- Perdita del fluido di riempimento della cassa
- Manometro e/o attacco al processo storto o piegato
Rischi legati al maltrattamento o uso scorretto del manometro
- Perdita di funzionalità
Soluzioni per il maltrattamento o l’uso scorretto del manometro
La formazione è la migliore prevenzione. I dipendenti devono essere consapevoli dei pericoli derivanti da un’errata manipolazione dei manometri e come collegarli correttamente. Ad esempio, quando si avvita il manometro sul processo, alcuni operatori lo stringono a mano, rischiando di torcere la cassa. Poiché la connessione NPT o GAS ha un’area piatta per la chiave, usare la chiave per serrare il manometro.
Gli specialisti della pressione WIKA hanno decenni di esperienza nella diagnosi dei guasti dei manometri e nella ricerca di soluzioni che permettano agli strumenti di durare più a lungo. Quando le cause non sono ovvie, incoraggiamo i clienti ad approfittare del nostro programma Instrument Failure Analysis (IFA). Inviate il manometro guasto presso il nostro centro assistenza per una valutazione completa sullo strumento non funzionante.
Per maggiori informazioni contatta i nostri esperti WIKA.

Su un manometro controllo pressione acqua, ho trovato il tappo superiore mancante con fuoriuscita della glicerina. Non ho provato se il manometro funziona ancora. È possibile ripristinare il liquido interno, mettere un nuovo tappo? Se sì che prodotto devo acquistare?
Buongiorno,
Sì, è possibile. Il liquido tipicamente è glicerina ma potrebbe essere anche olio siliconico dipende anche dalla scala del manometro, mentre il tappo superiore è differente in base al modello del manometro e al diametro.
Può mettersi in contatto con noi compilando questo form, indicando possibilmente il riferimento dell’acquisto o fornitura così avremmo tutte le informazioni per una corretta indicazione sul liquido e tappo.
Manometro sub nuovo mai usato dando, dei colpetti dietro la cassa si sente rumore di metallo un ticchettio ho provato a mettere in pressione a 200 atmosfere e funziona bene ma quel rumore cosa può essere grazie
Buongiorno,
è difficile effettuare una diagnosi a distanza. Il ticchettio potrebbe essere dovuto al movimento di parti mobili.
Per una corretta verifica dello strumento può mettersi in contatto con noi a questo link.
Ho installato un bombolone del gas interrato da 1000 l , il.manometro quando chiudo il gas da 1,5 ritorna dopo poco a 0 , ma e normale o indica che c’è qualche perdita?
Grazie
Buongiorno,
Dopo l’installazione e la chiusura della valvola, il circuito deve rimanere in pressione e il manometro deve continuare a indicare la pressione. Se ciò non accade, allora c’è una perdita nell’impianto.
Inoltre il manometro è a tenuta, in quanto viene testato in fase di produzione con elio.
Verificate tutte le connessioni e tenute, eventualmente con uno spray-liquido o un cercafughe idoneo e sicuro per il vostro processo.
Buonasera, sul vetro di un manometro a pressione d’aria sono presenti goccioline che io credo di acqua,
per cortesia secondo voi è normale ?
Scrivo perchè ha la lancetta nera di indicazione istantanea e quindi anche rossa di sovrapressione che sembrano bloccate.
Su un manometro vicino uguale, che ha il quadrante “Pulito”. invece la lancetta nera si muove di continuo.
Entrambi i manometri sono su tubi di polivalenti.
Se può essere di aiuto: la pressione massima è di circa 2 bar, mentre la scala sui manometri va da 0 a 4 bar
grazie
Buonasera,
no, non è normale per qualsiasi manometro, indifferentemente dal modello.
E’ importante verificare quanto segue:
– Gli indici devono potersi muovere liberamente
– L’indice nero, della misura, deve indicare la pressione di esercizio
– Ci sono fuoriuscite di pressione?
– C’è formazione di condensa interna per effetto di sbalzi di temperatura?
– Ha ricevuto picchi di pressione oppure lavora con pressioni impulsive?
– È sottoposto a frequenti cicli di lavoro?
– Lo strumento è stato verificato a banco?
Non esiti a mettersi in contatto con noi per qualsiasi informazione.
Per la misura della pressione in un reattore (installato all’aperto) operante ad 80 bar e 400 °C è stata prevista l’installazione di un manometro WIKA 233.50 + sifone/ricciolo 910.15. Chiedo se il sistema proposto è idoneo, ovvero se il ricciolo è capace di assicurare una T sullo strumento di misura inferiore a 200 °C (Tmax ammissibile a WIKA 233.50).
Dov’è possibile trovare le curve caratteristiche (se disponibili) del sifone 910.15?
In alternativa quale sarebbe la soluzione migliore per la misura di P in tali condizioni?
grazie
Pietro
Si, confermiamo che il sifone riempito di liquido (come indicato nel manuale ) riduce la temperatura lato strumento in modo sensibile così da consentire l’utilizzo dello strumento indicato. E’ previsto l’aggiornamento del data sheet dei sifoni con la curva di temperatura.
Buongiorno, il tappo in gomma sui modelli in glicerina a cosa serve? Come mai sui modelli in bassa scala se apro il tappo e lo richiudo la lancetta di muove? La glicerina è collegata alla molla bourdon?
Grazie
Buongiorno,
come indicato dalle EN 837, il tappo, per i campi fino a 16 bar, ha la funzione di valvola di ventilazione della cassa per equalizzare la pressione atmosferica garantendo un IP65.
Per maggiori dettagli si può consultare il manuale dello strumento.
Inoltre, consiglio di vedere il nostro video “valvola di sfiato del manometro” disponibile anche in italiano.
Grazie mille!
.
Salve!
ho un press control Genyo e il manometro perde un po d’acqua ( gocce ) ho sostituito la guarnizione ma senza successo, cosa posso fare?
Grazie
Buongiorno,
quello che lei ci indica come “press control Genyo “ non è un prodotto WIKA, non rientra infatti nella gamma dei nostri prodotti.
Dovrebbe quindi rivolgersi direttamente al costruttore del prodotto indicato.